1106006_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1106006_ja-JP

1106006_ja-JP

MPC8541イーサネット(eTSEC)固有のFAQ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

MPC8541イーサネット入力クロックが実際には2クロック(eTSECごとに1つ、名前はTSECn_GTX_CLK125/GPIOm)であることを確認していただけますか?MPC8541 ballmap スプレッドシートには gtx_clk125 ピン (8536 など) が 1 つしか表示されませんが、現在のデータシート (リビジョン E) には 2 つあることが示されています。

ボールマップには、ピンの主要な機能のみが表示されます。デフォルトでは、両方のeTSECは同じクロック、つまりTSEC1_GTX_CLK125 @Y29を共有します。必要に応じて、ユーザーはeTSEC2に別のクロックを使用することを選択できます。eTSEC2 の個別のクロックは TSEC_1588_TRIG_IN1@AH27 で多重化され、PMUXCR[6:7] を使用して構成できます。


イーサネット
标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-19-2025 01:30 PM
更新人: