HOWTO: S32 Design Studio for ARM に IAR Eclipse プラグインをインストールする<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
ARM向けS32 Design Studio(S32DS)は、IARツールチェーンを使ってARM向けのS32DSプロジェクトを構築しデバックできるようにするIAR Eclipseプラグインです。
このドキュメントでは、このプラグインのインストール方法と、新しいプロジェクトウィザードでIARを有効にする方法について説明します。
S32DS for ARM 2018.R1 の現在のバージョンは、IAR コンパイラ v7.x および v8.x をサポートしています。
IAR eclipseプラグインのインストールが完了すると、S32DS Eclipse環境の直下でIARコンパイラ/デバッガインターフェースを使用して、新しいS32DSプロジェクト(SDKを含む)を作成、ビルド、デバッグできるようになります。
インストール手順
まず、IAR Embedded WorkbenchがIARからの有効なライセンスとともにインストールされていることを確認してください。それでは、eclipseプラグインのインストールに進みましょう。
1. IAR Plugin managerをインストールします。


- 「I Accept the terms of the license agreement(ライセンス契約の条項に同意します)」にチェックを入れ、「OK」をクリックして、未署名のコンテンツ・ソフトウェアを受け入れます。
- 最後に、インストールに進みます。プラグインがインストールされると、S32DSを再起動するように求められます
- 新しいワークスペースを作成するたびに、IAR Embedded Workbench IDEへのパスの入力を求められます。
2. IAR Embedded WorkbenchプラグインマネージャでIARプラグインを設定します。
- IARプラグイン・マネージャを実行します(メニュー「Help(ヘルプ)」→「IAR Embedded Workbench plugin manager...」)。

- ARMのバージョン(8.x)を選択し、「Install(インストール)」ボタンをクリックします。

- 表示されたIARコンポーネントをすべて選択し、「次へ」ボタンをクリックしてインストールに進みます。

3. プロジェクトウィザードでの新規IARプロジェクト
- S32DSで新しいプロジェクトを作成し、デフォルトのGCCコンパイラではなくARM用のIARツールチェーンを選択できるようになりました。

- デバッガを選択すると、「IARプラグインデバッガ」という新しい項目が表示されます。IARがサポートするプローブ(例:Iジェット)

- IAR オプションが有効な新しい S32DS プロジェクトのプロジェクトプロパティに、IAR 固有のパネルと設定が表示されます(上記参照)。

- デバッグ設定パネルには、IARデバッグプラグインオプションが選択されたプロジェクトのすべてのデバッグ設定を含む新しいカテゴリ「IAR C-SPYアプリケーション」があります。

- デバッガパースペクティブでは、IAR固有のビューと機能がいくつか提供されるようになりました。

S32DSのIAR Eclipseプラグインを使用したビルドとデバッグをお楽しみください。
サードパーティ(プレミアム)プラグイン新規プロジェクト・ウィザード ― プロジェクト管理と設定Re: HOWTO: S32 Design Studio for ARM に IAR Eclipse プラグインをインストールする<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
hello. Stanislav Sliva
IARコンパイラを使用するために、あなたと同じく、IARプラグイン・マネージャをインストールしました。
ところが、インストール中に次の問題が発生しました。
\
インストール後、「Window(ウィンドウ)->Preferences(設定)」を確認しましたが、「IAR Embedded Workbench」は見当たりませんでした。

下の図に示されているように、インストールをこれ以上続行することができません。

この問題をご確認ください。
よろしくお願いいたします
MinYeop