1105073_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1105073_ja-JP

1105073_ja-JP

S32 Design Studio for Power Architecture 2017.R1 (Windows/Linux) をリリースしました。<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

 

 

 

nxp.png 

製品リリースのお知らせ

車載用マイクロコントローラ/マイクロプロセッサ

S32 Power Architectureデザインスタジオ

2017年R1月

S32DS_Logo_official_2016_scaled.png

 

 

 

 

NXP Semiconductorsの車載用マイクロコントローラおよびプロセッサの組み込みツールチームは、S32 Design Studio for Power Architecture バージョン2017のリリースを発表できることを嬉しく思いますR1です。

S32 Design Studio for Power v1.2の後継機です。- バージョニング スキームが変更されました。

コンテンツをリリースします (新機能)

  • エクリプスネオン 4.6 フレームワーク
  • e200 プロセッサ用の GNU ビルドツール (vle と BookE ISA をサポート、gcc 4.9.4 [2017 年 10 月 7]、binutils 2.28、gdb 7.8.2 をベースとしています) - 完全な GCC リリースノート を参照してください
  • 含まれるライブラリ: newlib、newlib-nano、Freescale EWL2
  • P&E Multilink/Cyclone/OpenSDA (P&E GDB Server搭載) - 更新しました(v1.7.2.201709281658)
  • 「新規プロジェクト」ウィザード - サポート対象デバイスのアプリケーションおよびライブラリ・プロジェクトを作成
  • ペリフェラル・レジスタと特殊用途レジスタ・ビュー
  • 完全に統合されたMPC5748G/MPC5746C SDK EAR v.0.8.1。SDKの機能セットの詳細については、添付のSDKリリースノートおよびリファレンスマニュアルを参照してください (SDKは早期アクセスリリースのステータスであるため、いくつかの制限や問題が発生する可能性があります。また、SDK は Windows ホストでのみ使用できます)。
  • SDK 管理には次のものが含まれます。

o FreeMASTER シリアル通信ドライバー(v2.0、2016年8月31日)

o Automotive Math and Motor Control Libraries(v1.1.9)

  • 新しいプロジェクトウィザードによるWindriver Diabコンパイラのサポート
  • LauterbachiSystem、および PLS デバッガーは、新しいプロジェクト ウィザードでサポートされます (Diab、iSystem、Lauterbach をサポートするプラグインは含まれていないため、対応する更新サイトまたはインストールからインストールする必要があります。GreenHillsプラグインの現在のバージョンはEclipse Neonバージョンと互換性がないため、このリリースでは使用しないでください)
  • FreeRTOS、eCOS、OSEKのカーネル対応デバッグ
  • サポートされているデバイス:
    • S32R274
    • S32R372
    • MPC5775K, MPC5774K
    • MPC5746R, MPC5745R, MPC5743R
    • MPC5777M
    • MPC5777C
    • MPC5748G, MPC5747G, MPC5746G
    • MPC5744B, MPC5745B, MPC5746B, MPC5744C, MPC5745C, MPC5746C
    • MPC5744P, MPC5743P, MPC5742P, MPC5741P
    • MPC5601P, MPC5602P, MPC5603P, MPC5604P
    • MPC5644B, MPC5644C, MPC5645B, MPC5645C, MPC5646B, MPC5646C
    • MPC5601D, MPC5602B, MPC5602C, MPC5602D, MPC5603B, MPC5603C, MPC5604B, MPC5604C, MPC5605B, MPC5606B, MPC5607B
    • MPC5606S
    • MPC5604E
    • MPC5644A, MPC5642A
    • MPC5643L
    • MPC5676R
    • MPC5632M, MPC5633M, MPC5634M
    • MPC5674F
    • MPC5673K, MPC5674K, MPC5675K
  • 販促資料の「はじめに」ページpastedImage_25.png

バグ修正

  • C++ プロジェクト構成用の C プリプロセッサ ツールを追加
  • makefile の生成が更新され、韓国語版の Windows でプロジェクトをビルドすると - コード ページ スイッチ コマンドが実行できない問題が修正されました。
  • プロジェクト名の変更機能が改善され、参照されたプロジェクトと起動構成がカバーされるようになりました

S32 Design Studio for Power Architecture 2017.R1 リリースノートはこちらからご覧いただけます こちら

インストール・ノート

インストーラをダウンロードするには、S32DS for Power Architectureの製品ページ: ダウンロードセクションにアクセスしてください。

インストーラーでは、インストール中に新しいアクティベーションIDを入力する必要があります。インストーラーのダウンロードプロセスを開始すると、アクティベーションIDが記載されたメールが届きます。

pastedImage_7.png

テクニカル・サポート

S32 Design Studioの問題は、S32DSパブリックNXPコミュニティスペースを通じて追跡されます。

https://community.nxp.com/community/s32/s32ds

 

 

全般Re: S32 Design Studio for Power Architecture 2017.R1 (Windows/Linux) リリース!<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

そのため、将来のリリースでこの種の問題を防ぐために、問題を適切なチームにエスカレーションしました。

ありがとうございます。

Re: S32 Design Studio for Power Architecture 2017.R1 (Windows/Linux) リリース!<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、ジェドさん、

この問題を指摘していただきありがとうございます。

わたしたちは、わたしたちのGNUライセンス義務を真剣に尊重していることを、皆さんに保証したいと思います。

バイナリとGCCソースパッケージのリリース間の遅延は意図されたものではなく、私たちがこれらの義務を回避しようとしているわけではありません。

これは純粋に人的要因によって引き起こされました。

そのため、将来のリリースでこの種の問題を防ぐために、問題を適切なチームにエスカレーションしました。

GCC Source パッケージがダウンロード可能になりました。

https://www.nxp.com/lgfiles/updates/S32DS/S32DS_PA_2017.R1_GCC.tar 

pastedImage_1.png

nxpコミュニティに貴重なコメントをいただきありがとうございます!

Stan

Re: S32 Design Studio for Power Architecture 2017.R1 (Windows/Linux) リリース!<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

GCCソースコード?ライセンス供与に関心を持ち、 弁護士に何を見ることが許されているかを決定させる会社にとって(たとえコミュニティが助けてくれる場合でも)、他のライセンスの重要な部分を軽視する癖があります。https://www.gnu.org/licenses/gpl-violation.en.html" title="https://www.gnu.org/licenses/gpl-violatio...

なぜこんな些細なことで訴訟を起こすのでしょうか?GNUライセンスの違反 - GNUプロジェクト - フリーソフトウェアファウンデーション 

GNU一般公衆ライセンス

私たちの一般公衆利用許諾契約書は、あなたが自由ソフトウェアのコピーを配布する自由(そして、あなたが望むならそれらに対して料金を請求する自由)を持っていること、ソースコードを受け取るか、それを望むならそれを取得できること、ソフトウェアを変更したり、新しい自由プログラムでソフトウェアの一部を使用したりすること、そしてあなたがこれらのことができることを知っていることを確認するように設計されています。

例えば、そのようなプログラムのコピーを無償で配布する場合、無償であろうと有料であろうと、受け取ったのと同じ自由を受取人に譲渡しなければなりません。彼らもソースコードを受け取るか、または取得できることを確認する必要があります。そして、彼らが自分の権利を知るために、これらの条件を示さなければなりません。

1. Source Code.

オブジェクトコード形式の作品の「対応するソース」とは、オブジェクトコードの生成、インストール、および(実行可能作品の場合)実行および作品の変更に必要なすべてのソースコードを意味し、それらのアクティビティを制御するスクリプトを含みます。ただし、作品のシステムライブラリ、汎用ツール、または一般に利用可能な無料のプログラムで、それらの活動を実行する際に変更されずに使用されるが、作品の一部ではないものは含まれません。たとえば、対応するソースには、作品のソース ファイルに関連付けられたインターフェイス定義ファイル、および作品が特に必要とするように設計された共有ライブラリと動的にリンクされたサブプログラムのソース コード (これらのサブプログラムと作品の他の部分との間の親密なデータ通信や制御フローなど) が含まれます。

- Full body of the GPLv3: https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html

Re: S32 Design Studio for Power Architecture 2017.R1 (Windows/Linux) リリース!<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hello,

最新バージョンのリリース2017.R1には、新しいバージョンのEclipse IDE(neon)が含まれていますが、eclipseアップデーターで更新することはできません。

したがって、v1.2 へのパッチは利用できません。

いずれにせよ、S32DSの複数のインストールをコンピューターにインストールすることができます-それらは同時に機能します。

お役に立てば幸いです。

Stan

Re: S32 Design Studio for Power Architecture 2017.R1 (Windows/Linux) リリース!<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hello,

この新しいバージョンをインストールする必要がありますか?

パッチがあるわけではないので、s32 v1.2でCHeck for Updatesを実行すると、最新バージョンも取得されますか?

ありがとうございます

ヴルシャリ

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 12:30 PM
Updated by: