1105024_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1105024_ja-JP

1105024_ja-JP

PCF2129 RTC サンプルコード <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

**************************************************************************************************
* PCF2129ATはCMOSリアルタイムクロック(RTC)とカレンダーを統合したものです
*温度補償水晶発振器と32.768kHzの水晶振動子
*非常に高い精度と非常に低い消費電力に最適化されています。

*

* この簡単なサンプルコードは、FRDM-KL25Z + OM13513 用に書かれています
*ボードとPCF2129ATの時間/日付の設定方法と読み取り方法を示します
* SPI(JP1ジャンパーの取り外しを忘れずに)インターフェースを使用します。また、
* は、2 番目の割り込みを使用して割り込みを生成する方法を示しています。
* INTは、Secondsレジスタが増加すると1秒に1回ピン留めされます。
*
※この例では、2020年2月26日(水)午前10時30分に設定する時間を設定します。
*
※接続:FRDM-KL25Z OM13513
・VDD J9-4 P2-2
・GND J9-14 P2-1
※MOSI J2-8 P2-5
※MISO J2-10 P2-6
※SCLK J2-12 P2-4
※CS J2-6 P2-7
・INT J1-6 P2-8
**************************************************************************************************

Control_1レジスタに0x01を書き込んで2番目の割り込みをイネーブルにする(0x00)。

Second Interrupt Write.JPG

INTピンで1秒に1回生成される2番目の割り込み:

Interrupt.JPG

レジスタへの書き込みによる時刻と日付の設定 秒 (0x03) - 年 (0x09):

Write.JPG

[デバッグ] ウィンドウに表示される実際の日時:

Capture.JPG

Re: PCF2129 RTC サンプルコード

こんにちは、PCF2131用のドライバーやサンプルコードはありますか?

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 06:10 AM
更新者: