1104664_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1104664_ja-JP

1104664_ja-JP

オンチップROM(eSDHCまたはeSPI)からのP2010の起動<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

オンチップROMコードでは、ローカルアクセスウィンドウ(RAW)は設定されません。CCSR アドレス・スペースまたは L2 キャッシュへのアクセスには、LAW は必要ありません。目的のターゲット アドレスと実行開始アドレス (通常は DDR またはローカル バス メモリ空間のいずれか) の制御ワード アドレス/データ ペアを使用して LAW を設定するのは、ユーザーの責任です。


SDカード/ MMCブートに必要な構成

SD カード/MMC から起動するために必要な設定は次のとおりです。

  • cfg_rom_loc[0:3] (Boot_Rom_Loc) が値 0b0111 で駆動されていることを確認します。
  • ブート モードにできるコアは 1 つだけです。デバイスに複数のコアがある場合は、他のすべてのコアをブートホールドオフモードにする必要があります。CPU ブート設定入力 cfg_cpux_boot は 0 で、x は 1 から n (n = コア数) です。
  • ボード上に複数のSDカードスロットが設計されている場合、eSDHCインターフェイスからの起動は、異なるSDカードスロットから発生する可能性があります。この場合、適切な SD カード/MMC が選択されていることを確認してください。たとえば、P1020 ボードでは、SW8 のビット 7 を使用して、使用する SD/MMC スロットを選択します。SW8[7] = 1の場合、SDカード/ MMCを外部SDカード/ MMCスロット(J1)に挿入する必要があります。

先端 SDHC_CD信号の極性はアクティブローである必要があります。


EEPROMブートに必要な設定

EEPROMからブートするために必要な設定は次のとおりです。

  • cfg_rom_loc[0:3] (Boot_Rom_Loc) が 0b0110 の値で駆動されていることを確認します。
  • ブート モードにできるコアは 1 つだけです。デバイスに複数のコアがある場合は、他のすべてのコアをブートホールドオフモードにする必要があります。CPU ブート設定入力 cfg_cpux_boot は 0 で、x は 1 から n (n = コア数) です。
  • eSPIチップセレクト0(SPI_CS[0])は、ブートに使用するEEPROMに接続する必要があります。他のチップセレクトは起動には使用できません。これは、ブート中に eSPI コントローラーがマスター モードで動作するように構成されているためです。eSPI インターフェイスからの起動は、SPI_CS[0] でのみ機能します。


QorIQ P2デバイス
标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-20-2025 04:35 AM
更新人: