1104610_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1104610_ja-JP

1104610_ja-JP

AOIおよびCrossbar機能<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

AOIモジュールとクロスバーモジュールは、DSC、Kinetics KV、およびi.mxrtファミリーに分離されており、ユーザーはそれらを使用してオンチップペリフェラルの複雑なトリガー信号を生成できます。DOCでは、KV58に基づくクロスバー機能であるAOI機能について説明しています。この例では、クロスバースイッチAとB、およびAOIモジュールを介して2つの信号のAND演算を実装する方法をデモします。

2つのロジック信号はKV58のパッドに接続され、クロスバースイッチBを介してAOI入力にルーティングされ、AOIサブモジュール0は2つの信号のAND演算を実装し、AND出力信号Event0をクロスバースイッチAを介してKV58のパッドに出力します。 スコープ上の3つの信号の波形から、ANDロジックが実装されていることがわかります。

Kinetis Vシリーズ・マイクロコントローラ
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-19-2025 09:58 AM
Updated by: