1104252_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1104252_zh-CN

1104252_zh-CN

FIR滤波器套件<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

本内容最初由 Steve Sabram 贡献给 lpcware.com

该示例项目使用 LPC4350 演示板和 ARM CMSIS DSP 库实现了声学范围、有限无限响应 (FIR) 滤波器。科幻“电击枪”的声音资源从演示板的耳机插孔中播放出来。该声音样本非常适合演示,因为它在声学带中具有许多低频、中频和高频成分。您可以通过触摸演示板上的电容式触摸按钮来播放声音资源,如演示板 LCD 上显示的菜单所示。最好使用耳机或耳塞聆听声音。四个按钮分别播放相同的声音资源
不同之处:


1) Raw – 未处理的声音按照其格式播放(采样率为 44.1 kHz、16 位样本和单声道)。
2) 低通——通过低通巴特沃斯滤波器滤波,截止频率为 5 kHz,类似于普通模拟电话的带宽。播放时,请注意高音部分被移除,类似
通过电话听到的声音。
3) 高通——通过高通巴特沃斯滤波器滤波,低频截止频率为 8 kHz。请注意,由于仅播放高音谐波成分,因此音量较低。
4) 后向掩码——声音资源样本以相反的顺序播放。“Zap!”现在变成了“Zoup!”数字滤波器是使用广受欢迎的公共领域工具 WinFilter ( http://www.winfilter.20m.com/ ) 设计的。
伴随这个例子。随着 NXP 推出这款免费 DSP 设计工具,我希望它的作者能够扩展其功能。

用户内容
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-19-2025 06:27 AM
更新者: