LPC32x0は、最初にSPI FLASH、次にNOR FLASH、最後にNANDFLASHから起動します。LPC32x0 は、FLASH デバイスの先頭にある特別な boto パターンに基づいて、常に最初の有効なブート ソースからの起動を試みます。
これらのFLASHブートソースのいずれかを消去する必要がある場合は、以下の手順を使用できます。
ステップ1:リソースページからPhytec LPC3250ボードのビルド済みブートソフトウェアと復元イメージをダウンロードします。
ステップ2:WindowsベースのPCでファイルを抽出します
ステップ3:Phytecボードの下部シリアルコネクタとPCの間にシリアルケーブルを接続します
ステップ4:シリアルローダーソフトウェアを起動します(LPC3250_Loader.exe)ビルド済みのブートソフトウェアパッケージに含まれています。
ステップ5:シリアルローダーの「プライマリブート(IRAM)」ファイルをイレイサーバイナリイメージファイルの1つに設定します。NOR FLASHを消去するには、eraser_nor_rvw.binファイルを使用してください。SPI FLASHの場合は、eraser_spi_rvw.binファイルを使用します。NAND FLASHの場合は、eraser_sb_nand_rvw.binファイルを使用します。Comport コントロールの選択が、Phytec ボードに接続されている PC の COM パーツと一致していることを確認します。以下の例は、NOR FLASHを消去するための設定を示しています。
注: ビルド済みのバイナリの名前は、バイナリのビルドに使用したツールによって、手順 5 で示した名前とは若干異なる場合があります。バイナリが Realview ではなく GNU でビルドされた場合、各名前の 'rvw' フィールドには、代わりに識別された 'gnu' が含まれます。必要に応じて、お持ちのバイナリのファイル名を変更してください。