1103696_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1103696_ja-JP

1103696_ja-JP

フリースケール、世界で最もエネルギー効率の高いマイクロコントローラ、Kinetis Lシリーズを発表<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

従来の8ビットおよび16ビット・アーキテクチャを使用しているコンシューマおよび産業用アプリケーションを変革するために設計された新しい32ビット・マイコン

サンアントニオ、2012年6月19日(BUSINESS WIRE) -- フリースケール・セミコンダクター のFSL +0.80% は、ARM(R) Cortex(TM)-M0+プロセッサを搭載した業界初のマイクロコントローラ(MCU)である Kinetis Lシリーズのアルファ版サンプルを提供しました。Kinetis Lシリーズ ・デバイスは、今週開催される フリースケール・テクノロジー・フォーラム(FTF)南北アメリカで 展示され、イベントの開会基調講演でデモが行われました。

マシン間通信が拡大し、ネットワーク接続がユビキタスになるにつれて、今日のスタンドアロンのエントリーレベルのアプリケーションの多くには、より多くのインテリジェンスと機能が必要になります。Kinetis Lシリーズにより、フリースケールは、従来の8ビットおよび16ビット・アーキテクチャのユーザにとって、消費電力やコストの増加、スペースの犠牲なしに、32ビット・プラットフォームに移行し、日常的なデバイスにさらなるインテリジェンスをもたらす理想的な機会を提供します。小型家電製品、ゲーム・アクセサリ、ポータブル医療システム、オーディオ・システム、スマート・メータ、照明、電源制御などのアプリケーションは、32ビット機能と、将来の製品ラインを拡大するために必要なスケーラビリティを、すべて8ビットおよび16ビットの価格と消費電力レベルで活用できるようになりました。

「私たちの見解では、8ビットと16ビットの開発は終わりに達しています。モノのインターネット(IoT)が勢いを増すにつれて、これらのアーキテクチャは追いつかなくなります」と、フリースケールのインダストリアル&マルチマーケットMCU事業担当バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーであるジェフ・リーズは述べています。Kinetis Lシリーズ・マイクロコントローラは、電力効率、低価格、開発の容易さ、小型フットプリントに加え、Kinetisの32ビット・ポートフォリオの優れた性能、ペリフェラル、イネーブルメント、スケーラビリティを兼ね備えており、新しいコネクテッド・アプリケーションに最適です。」

極めて高いエネルギー効率

ARM Cortex-M0+プロセッサは、現在入手可能な8ビットまたは16ビットプロセッサの約3分の1のエネルギーを消費しながら、2倍から40倍のパフォーマンスを提供します。Kinetis Lシリーズは、最新の低消費電力マイクロコントローラ・プラットフォーム設計、動作モード、および省エネ・ペリフェラルにより、コアのエネルギー効率を補完します。その結果、超低消費電力動作(VLPR)モードでの消費電流はわずか50uA/MHz*で、低電力状態から迅速にウェイクアップし、データを処理してスリープ状態に戻ることができるMCUが実現し、アプリケーションのバッテリ寿命を延ばすことができます。これらの利点は、CoreMarkベンチマーク分析で Kinetis Lシリーズの エネルギー効率特性をフリースケールの競合他社のソリューションと比較するFTFデモで実証されています。 Kinetis Lシリーズは、フリースケールのエネルギー効率化ソリューション・プログラムの一部でもあります。

Kinetis Lシリーズの省エネ・ペリフェラルは、マイクロコントローラがディープ・スリープ・モードの場合でも機能を維持することで、より少ない電力でより多くのことを行うことができます。従来のMCUでは、データの送受信、波形のキャプチャまたは生成、アナログ信号のサンプリングなどの些細なタスクを実行するためにも、メインクロックとプロセッサコアをアクティブにする必要があります。Kinetis Lシリーズ ・ペリフェラルは、コア・システムやメイン・システムを介さずにこれらの機能を実行できるため、消費電力を大幅に削減し、バッテリ寿命を延ばすことができます。

Kinetis Lシリーズは、数々の賞を受賞したフリースケールの革新的なフラッシュ・メモリ・テクノロジを使用して構築されており、業界で最も低消費電力のフラッシュ・メモリの実装を提供します。これにより、従来のシリコンベースの電荷蓄積アプローチが改善され、連続フィルムを使用する代わりにナノスケールのシリコンアイランドを作成して電荷を蓄積し、一般的なデータ損失源に対するフラッシュメモリの耐性が向上します。

「モノのインターネットには、優れたパフォーマンスを提供できる非常に低コストで低電力のプロセッサが必要です」と、The Linley Groupのシニアアナリストであり、Microprocessor ReportのシニアエディターであるTom R. Halfhill氏は述べています。ARMのCortex-M0+プロセッサ・コアを採用した初の32ビット・マイクロコントローラであるフリースケールの Kinetis Lシリーズ・マイクロコントローラ は、8ビットおよび16ビット・マイクロコントローラに通常備わっているエネルギー効率と価格を、幅広いコンシューマおよび産業用アプリケーションにもたらします。

開発のシンプルさ

Kinetis Lシリーズは 、次のようなイノベーションを通じて、エントリー・レベルの開発者にとって重要な使いやすさの要件に対応しています。

-- フリースケールのFreedom開発プラットフォームは、小型、低消費電力、コスト効率に優れた評価および開発システムであり、アプリケーションのプロトタイプ作成とデモを迅速に行うことができます。業界標準のフォームファクタと、豊富なサードパーティ拡張ボードオプションを組み合わせています。内蔵のUSBデバッグ・インターフェースは、使いやすい大容量ストレージ・デバイス・モードのフラッシュ・プログラマ、仮想シリアル・ポート、および従来のプログラミングおよび実行制御機能を提供します。

-- Processor Expertソフトウェアは、GUIベースのデバイス認識ソフトウェア生成ツールで、周辺機器の起動コードやデバイスドライバを書く必要がありません。ソフトウェアアーキテクチャを簡素化し、アプリケーション開発時間を大幅に短縮することで、開発者が8ビットおよび16ビットから32ビットソリューションに簡単に移行できるようにします。

-- Kinetis MCU Solution Advisorは、動作特性、パッケージ・オプション、メモリ構成、およびペリフェラル・ハードウェア・ライブラリに基づいて動的フィルタを適用することにより、最適なマイクロコントローラを特定するのに役立つ対話型マイクロコントローラ製品セレクタを備えたWebベースのアプリケーションです。

統合とスケーラビリティ

Kinetis Lシリーズの各ファミリには、スケーラブルなフラッシュ・メモリ・オプション、ピン数、アナログ、通信、タイミング、制御ペリフェラルが含まれており、最終製品ラインの拡張に容易な移行パスを提供します。

Kinetis Lシリーズ・ファミリに共通する機能には、次のようなものがあります。

-- 48 MHz ARM Cortex-M0+ コア

-- 高速12/16ビットA/Dコンバータ

-- 12ビットD/Aコンバータ

-- 高速アナログコンパレータ

-- 低電力タッチセンシングと、低電力状態からのウェイクアップオンタッチ

-- モータ制御を含む幅広いアプリケーションに対応する強力なタイマ

最初の3つのKinetisLシリーズ・ファミリ:

-- Kinetis L0ファミリ -- Kinetis Lシリーズのエントリーポイント。8KBから32KBのフラッシュメモリと超小型の4mm x 4mm QFNパッケージが含まれています。フリースケールの8ビットS08Pファミリとピン互換性があります。他のすべての Kinetis Lシリーズ ・ファミリとソフトウェアおよびツール互換性があります。

-- Kinetis L1ファミリ -- 32KBから256KBのフラッシュ・メモリと、追加の通信およびアナログ・ペリフェラル・オプションを搭載Kinetis K10ファミリに対応。

-- Kinetis L2ファミリ -- USB 2.0フルスピード・ホスト/デバイス/OTGを追加Kinetis K20ファミリに対応。

Kinetis Lシリーズは、Kinetis Kシリーズ(ARM Cortex-M4プロセッサをベースとする)とピンおよびソフトウェア互換性があり、DSP性能への移行と高度な機能統合を実現します。

提供状況と価格

Kinetis Lシリーズ・アルファ・サンプルは現在入手可能で、第3四半期には幅広い市場サンプルとツールの提供が予定されています。価格は、10,000ユニットの数量で49セント(USD)の推奨再販価格から始まります。フリースケールのFreedom開発プラットフォームは、第3四半期に12.95米ドルの推奨再販価格で提供開始される予定です。

Kinetis Lシリーズ・マイクロコントローラの詳細については、 www.freescale.com/Kinetis/Lseries をご覧ください。

*25C、3V電源での標準電流、4MHzコア周波数、1MHzバス周波数での超低電力実行、すべての周辺機器をオフにしてフラッシュからコードを実行する場合。

フリースケール・テクノロジー・フォーラムについて

イノベーションとコラボレーションを推進するために設立されたフリースケール・テクノロジー・フォーラム (FTF) は、組込みシステム業界の年間最優秀開発者イベントの1つとなっています。このフォーラムは、2005年の開始以来、世界中のFTFイベントに48,000人以上の参加者を集めています。毎年恒例のフラッグシップイベントであるFTF Americasは、2012年6月18日から21日まで、テキサス州サンアントニオで開催されます。

フリースケールセミコンダクターについて

フリースケール・セミコンダクター のFSL +0.80% は、エンベデッド・プロセッシング・ソリューションのグローバル・リーダーであり、オートモーティブ、コンシューマ、インダストリアル、ネットワーキングの各市場を牽引する業界をリードする製品を提供しています。マイクロプロセッサやマイクロコントローラからセンサー、アナログ集積回路、コネクティビティまで、当社の技術は、世界をより環境に優しく、より安全で、より健康で、より接続性の高いものにするイノベーションの基盤となっています。当社の主要なアプリケーションと最終市場には、自動車の安全性、ハイブリッド車および完全電気自動車、次世代ワイヤレスインフラストラクチャ、スマートエネルギー管理、ポータブル医療機器、消費者向け電化製品、スマートモバイルデバイスなどがあります。同社はテキサス州オースティンに拠点を置き、世界中で設計、研究開発、製造、販売を行っています。www.freescale.com

Freescale、Freescaleロゴ、Energy Efficient Solutionsロゴ、Kinetis、およびProcessor Expertは、Freescale Semiconductor, Inc., Reg.の商標です。米国特許& Tm.オフ。ARMは、ARM Limitedの登録商標です。CortexはARM Limitedの商標です。その他のすべての製品名またはサービス名は、それぞれの所有者に帰属します。(C) 2012 フリースケールセミコンダクター株式会社

利用可能な写真/マルチメディアギャラリー: http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=50313420〈=en

ソース: Freescale Semiconductor


Kinetis Lシリーズ・マイクロコントローラ
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-20-2025 04:49 AM
更新者: