1103683_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1103683_ja-JP

1103683_ja-JP

Rapid-IoT スタジオのデモプロジェクト<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

rapid-iot-studio.nxp.com でのNXP Studioの例をお見逃しなく

pastedImage_4.png

それらの例を 遊んだり、いじったり することを躊躇しないでください!

埋め込み変数のデモ

埋め込み変数要素を示します。温度は ENS210 から毎秒読み取られ、BLEを介して送信されます。10秒ごとに、保存された温度が読み取られ、Rapid IoTディスプレイに表示されます。

pastedImage_6.png

Nano GPSクリックデモ

Nano GPS Clickを実演します。デモでは、クリックボードがドッキングステーションのスロット3に挿入されることを想定しています。デモでは、GPSがロックを受信すると、RapidIotディスプレイに緯度と経度が表示されます。注意: Nano GPS Clickは、屋内の場合、ロックに時間がかかる場合があります。

pastedImage_12.png

ウェザー・ステーション

温度、湿度、圧力、環境光、空気質などの気象関連センサーの読み取りを示します。基本的なBLE特性の書き込みと読み取り、およびクラウドストレージを示します。

pastedImage_26.png

そして、もっとたくさん!

pastedImage_28.png

迅速なIoT日時:Rapid-IoTスタジオのデモプロジェクト<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

この テオフィレロイを共有していただきありがとうございます!非常に便利な例です。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-06-2026 01:50 AM
更新者: