1103452_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1103452_ja-JP

1103452_ja-JP

KDS での KSDK と Processor Expert のサポートを使用した新しい USB プロジェクトの作成<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

KSDKファンの皆さん、こんにちは。

 

ご存知かもしれませんが、KSDKはKinetisマイクロコントローラの包括的なソフトウェアサポートを提供し、アプリケーション開発を加速します。ハードウェアabstraccionレイヤーとペリフェラルドライバーを提供するだけでなく、Processor Expertにも対応できます。

 

以下は、KSDK と Processor Expert のサポートを使用して新しいプロジェクトを作成する方法の例です。

 

これは、KSDK ドライバーまたはプロセッサ エキスパート サポートを使用してアプリケーション コードを追加する準備ができている簡単な USB HID の例を示しています。

 

これがお役に立てば幸いです。

 

よろしくお願いします。

 

アイザック・アビラ

全般Re:KDSでKSDKとProcessor Expertのサポートを使用して新しいUSBプロジェクトを作成する<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

この関数「USB_Class_HID_Send_Data()」はどのように機能しますか?
この関数を使用したときに、Aなどの単語を送信し続けます。

AではなくAだけを送信する方法。

Re:KDSでKSDKとProcessor Expertのサポートを使用して新しいUSBプロジェクトを作成する<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

私はこのガイドが示しているものと似たようなことを達成しようとしていますが、あまり役に立たないほど十分に異なります。TWR-K21F120M を使用しており、OS なしで Processor Expert コンポーネントを使用して USB MSD を実装する必要があります。これを達成するために私に示せるリソースはありますか?

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-19-2025 05:36 AM
更新人: