1103363_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1103363_ja-JP

1103363_ja-JP

FRDM-K22Fデバッグインターフェースの概要<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

NXP Freedom K22Fは、Kinetis K22マイクロコントローラ向けの超低コスト開発プラットフォームです。このボードは、すでにNXPのお客様の間で広く使用されています。

http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=FRDM-K22F

 

FRDM-K22Fプラットフォームは、OpenSDAv2.1、これは、FRDM-K64FボードのOpenSDAv2とは少し異なります。NXPオープンソースのブートローダを実行するNXPオープンソースハードウェア組み込みシリアルおよびデバッグアダプタ。この回路には、シリアル通信、フラッシュ・プログラミング、およびラン制御デバッグのためのいくつかのオプションがあります。KDS3.0を使用するユーザーは、Segger J-Link OpenSDA、P&E OpenSDAインターフェース、またはMbedインターフェースを選択できます。各オプションについて、ユーザーは最初にデバッガーファームウェアを更新する必要があります。それぞれ1つずつ紹介していきます。

 

関連するすべてのドライバーとファームウェアは、添付ファイルとしてこの記事に同封されています。

 

KDS+FRDM-K22Fのデバッグをお楽しみください。:-)

全般
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 02:20 AM
更新者: