1103034_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1103034_zh-CN

1103034_zh-CN

将 eIQ 示例应用程序部署到 i.MX8 开发板<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

按照 L4.19.35_1.0.0 BSP Yocto 项目用户指南中的说明设置 Yocto 构建环境后,将附加的补丁应用到meta-fsl-bsp-release层:

/sources/meta-fsl-bsp-release$ git am eiq-sample-apps-Add-recipe.patch

要将应用程序包含在图像中,请将以下行添加到local.conf

IMAGE_INSTALL_append += “eiq-sample-apps”

这将包括从eIQ 示例应用程序存储库到构建的图像的所有应用程序。

i.MX 8回复:将 eIQ 示例应用程序部署到 i.MX8 板<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

你好, philippemidol-monnet

是的,你说得对。我会要求更新此内容。

感谢您的报告。

Vanessa

回复:将 eIQ 示例应用程序部署到 i.MX8 板<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi

Yocto 项目用户指南说 eIQ 集成在 meta-eiq 中,但这一层并不存在。

有一个元 ml:ti 是同一件事吗?

菲利普

回复:将 eIQ 示例应用程序部署到 i.MX8 板<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

请尝试将以下行添加到conf/bblayers.conf

BBLAYERS +=“ ${BSPDIR} /sources/meta-fsl-bsp-release/imx/meta-ml”

回复:将 eIQ 示例应用程序部署到 i.MX8 板<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

修改 COMPATIBLE_MACHINE 不起作用。

没关系,我还是按照文档编译

回复:将 eIQ 示例应用程序部署到 i.MX8 板<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

您能否像修改 TensorFlow 一样修改 eiq_sample_apps 配方中的 COMPATIBLE_MACHINE,并告诉我进展如何?

COMPATIBLE_MACHINE = "(imx8qm|imx8mq|imx8mm)"

我的补丁适用于较新版本 L4.19.35,但让我们尝试在 L4.14.98 上进行此操作

回复:将 eIQ 示例应用程序部署到 i.MX8 板<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

fsl-arm-yocto-bsp/sources/meta-fsl-bsp-release$ git log

提交 7a67a5a9f8bb31a50bf6704d6383957c8264c656
作者:Vanessa Maegima < [email protected] >
日期:2019年10月1日星期二16:07:22 -0300

eiq-sample-apps:添加菜谱

将所有 eiq_sample_apps 部署到 iMX8* 板的配方。

签名人:Vanessa Maegima < [email protected] >

提交 8eeb420fad668b733ab95b460895e1c337c66b25
作者:Neena Busireddy < [email protected] >
日期:2019年5月3日星期五10:50:12 -0500

vkmark:在 SRCREV 中使用 SHA,而不是 AUTOREV

签名人:Neena Busireddy < [email protected] >

 pastedImage_1.png

我参考了《UM11226.pdf》设置环境

repo init -u https://source.codeaurora.org/external / imx /imx -manifest-b imx - linux-sumo -m imx- 4.14.98-2.0.0_machinelearning.xml
$: EULA =1机器=imx8mqevk发行版=fsl-imx-xwayland 源./fsl-setup-release.sh -b build-xwayland $: echo "BBLAYERS += \" \ ${BSPDIR} /sources/meta-imx-machinelearning \"" >> conf/bblayers.conf

meta-imx-machinelearning/recipes-libraries/tensorflow/tensorflow_1.12.0.bb 修改

COMPATIBLE_MACHINE = "(imx8qm|imx8mq|imx8mm)"

bitbake fsl-image-qt5

回复:将 eIQ 示例应用程序部署到 i.MX8 板<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

你好, coindu

您能否确认补丁已成功应用?eiq-sample-apps 文件夹是否存在于meta-fsl-bsp-release/imx/meta-ml/recipes-apps/eiq-sample-apps 中?您使用哪个 BSP 版本?

谢谢!

Vanessa

回复:将 eIQ 示例应用程序部署到 i.MX8 板<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

你好:

应用附加的补丁时我遇到错误。

           

错误:没有提供“eiq-sample-apps”(但/home/duxy/fsl-arm-yocto-bsp/sources/meta-fsl-bsp-release/imx/meta-sdk/dynamic-layers/qt5-layer/recipes-fsl/images/fsl-image-qt5.bb 依赖于它或以其他方式需要它)
注意:运行时目标“eiq-sample-apps”无法构建,删除...
缺失或无法构建的依赖链为:['eiq-sample-apps']
错误:所需构建目标“fsl-image-qt5”没有可构建的提供程序。
缺失或无法构建的依赖链为:['fsl-image-qt5','eiq-sample-apps']

摘要:显示了2条错误消息,返回了非零退出代码。

         

如何解决?在应用补丁之前,我已经成功编译了 eIQ 映像。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 01:49 AM
Updated by: