1103034_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1103034_ja-JP

1103034_ja-JP

i.MX8ボードへのeIQサンプルアプリケーションのデプロイ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

『L4.19.35_1.0.0 BSP Yocto プロジェクト ユーザーズ ガイド』の説明に従って Yocto ビルド環境を設定した後、添付のパッチを meta-fsl-bsp-release レイヤーに適用します。

/sources/meta-fsl-bsp-release$ git am eiq-sample-apps-Add-recipe.patch

イメージにアプリケーションを含めるには、 local.conf に次の行を追加します。

IMAGE_INSTALL_append += "eiq-sample-apps"

これには、 eIQ Sample Appsリポジトリ からビルドされたイメージまでのすべてのアプリケーションが含まれます。

i.MX 8Re: i.MX8ボードへのeIQサンプルアプリケーションのデプロイ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは philippemidol-monnet、

はい、その通りです。これを更新するように依頼します。

報告していただきありがとうございます。

Vanessa

Re: i.MX8ボードへのeIQサンプルアプリケーションのデプロイ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi

Yocto Project User's Guideには、eIQはmeta-eiqに統合されていると記載されていますが、このレイヤーは存在しません。

meta-mlがあります:tiは同じものですか?

フィリップ

Re: i.MX8ボードへのeIQサンプルアプリケーションのデプロイ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

conf/bblayers.conf に次の行を追加してみてください。

BBLAYERS += " ${BSPDIR}/sources/meta-fsl-bsp-release/imx/meta-ml "

Re: i.MX8ボードへのeIQサンプルアプリケーションのデプロイ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

COMPATIBLE_MACHINEを変更することは機能しません。

それは問題ではありません、私はまだドキュメントに従ってコンパイルします

Re: i.MX8ボードへのeIQサンプルアプリケーションのデプロイ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

fsl-arm-yocto-bsp/sources/meta-fsl-bsp-release$ git log

コミット 7a67a5a9f8bb31a50bf6704d6383957c8264c656
著者:ヴァネッサ・マエギマ <[email protected]>
日付: Tue Oct 1 16:07:22 2019 -0300

eiq-sample-apps: レシピを追加

すべてのeiq_sample_appsをiMX8 *ボードにデプロイするレシピ。

サインオフ:ヴァネッサ・マエギマ<[email protected]>

コミット 8eeb420fad668b733ab95b460895e1c337c66b25
著者: Neena Busireddy <[email protected]>
日時:2019年5月3日(金)10:50:12 -0500

vkmark: SRCREV で AUTOREV の代わりに SHA を使用

署名者:ニーナ・ビュシレディ <[email protected]>

 pastedImage_1.png

《UM11226.pdf》を参考にしています環境を設定するには

repo init -u https://source.codeaurora.org/external/imx/imx-manifest-b imx-linux-sumo -m imx-4.14 です。98から2.0。0_machinelearning.xml
$: EULA=1 MACHINE=imx8mqevk DISTRO=fsl-imx-xwayland source ./fsl-setup-release.sh -b build-xwayland $: echo "BBLAYERS += \" \${BSPDIR}/sources/meta-imx-machinelearning \"" >> conf/bblayers.conf

meta-imx-machinelearning/recipes-libraries/tensorflow/tensorflow_1.12.0.bb 修正

COMPATIBLE_MACHINE = "(imx8qm|imx8mq|imx8mm)"

bitbake fsl-image-qt5

Re: i.MX8ボードへのeIQサンプルアプリケーションのデプロイ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは coindu、

パッチが正常に適用されたことを確認していただけますか?eiq-sample-appsフォルダは meta-fsl-bsp-release/imx/meta-ml/recipes-apps/eiq-sample-appsに存在しますか?どのBSPリリースを使用していますか?

ありがとうございます!

Vanessa

Re: i.MX8ボードへのeIQサンプルアプリケーションのデプロイ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは:

添付のパッチを適用するとエラーが発生します。

           

エラー:何も 'eiq-sample-apps'を提供しません(ただし、 /home/duxy/fsl-arm-yocto-bsp/sources/meta-fsl-bsp-release/imx/meta-sdk/dynamic-layers/qt5-layer/recipes-fsl/images/fsl-image-qt5.bb RDEPENDS onまたはそれ以外の場合はそれが必要です)
注: ランタイム ターゲット 'eiq-sample-apps' はビルドできず、削除しています...
欠落しているか構築できない依存関係チェーン: ['eiq-sample-apps']
エラー: 必要なビルド ターゲット 'fsl-image-qt5' にはビルド可能なプロバイダーがありません。
欠落しているか構築できない依存関係チェーン: ['fsl-image-qt5', 'eiq-sample-apps']

概要:2つのERRORメッセージが表示され、非ゼロの終了コードが返されました。

         

それを解決する方法は?パッチを適用する前に、eIQイメージを正常にコンパイルしました。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-06-2026 01:49 AM
更新人: