1102784_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1102784_ja-JP

1102784_ja-JP

フリーダムボード --- Crystal / PLL搭載に関する警告<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

警告(WARNING)

「はじめに」ページに出くわした場合は、 FREEDOM BOARD / CORTEX M0 +はじめに 注意してください。

コースで多数の Freedom ボードを使用していると、Init Clock Routines が機能しないことが観察されました。フリーダムボードのクリスタルの*いくつか*は、「HIGH_GAIN」モードを好みません。

行を変更する

pll_init(8000000、HIGH_GAIN、クリスタル、4、24、マクガウト);

pll_init(8000000、LOW_POWER、クリスタル、4、24、マクガウト);

フリースケール・カップの内容学生プロジェクトRe:フリーダムボード --- オンボードクリスタル/ PLLに関する警告<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

すべての場合において、R25は削除されました。

また、R25を2つのボードに実装してみましたが、それでも同じ結果(1M)が得られました。通常、*直列*抵抗は、ドライブレベルを制限するためにEXTALパスに配置されます。

Re:フリーダムボード --- オンボードクリスタル/ PLLに関する警告<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

これは、抵抗R25が大部分のボードにまだ実装されていないためであり、それを持っている人はこの問題を示していません。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-19-2025 03:09 PM
更新者: