1102443_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1102443_ja-JP

1102443_ja-JP

Multilink Rev C の問題 - MCU V10.6 Update3 のインストール後および MCF V7.2 の CW 後に動作しない<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

MCU V10.6 Update3 以降、Multilink Rev C が動作しない

Multilink Rev C が MCF V7.2 の CW で動作しない

                                     

A- 説明

 

この問題は、Mulitilink Universal Rev Cでのみ発生します。

MCU V10.6 Update 3 は Mulilink Universal Rev B で正常に動作しています。

 

デフォルトの MCU v10.6 では、S12Z ボード上の Multilink Universal Rev C は正常に動作しています。

MCU V10.6 Update 3 (+最新のパッチ/アップデート - 5月末) をインストールした後、デバッガを初めて起動すると、CodeWarrior は Multilink Universal インターフェイス用の新しいファームウェアが利用可能であることを検出します。

ファームウェアは自動的に更新されます。

 

ただし、新しいファームウェアには問題があります: Usbmlfsufbdmens.0930

場合によっては、オンボードでアプリケーションをデバッグできないことがあります。

 

 

 

B- ソリューション

 

MCU 10.6 update 3 には、ファームウェア Usbmlfsufbdmens.0930 が含まれています

ただし、このファームウェアにはいくつかの問題があります。

P&Eは、9.30から9.35の間にS12関連の多くの問題に対処した。

最新バージョン(Usbmlfsufbdmens.0935)へのアップデートを推奨します。このデバッグモジュールでデバイスをターゲットにする場合。

 

最新バージョンは、P&EのWebサイトからダウンロードできます。

                http://www.pemicro.com/downloads/download_file.cfm?download_id=346

 

添付されているアップデートも見つかります。

 

この問題はCodeWarrior MCU V10.6.4で解決されました

     新しい CodeWarrior for MCU v10.6.4 リリース

 

 

C- その他のケース – Classic IDE MCF V7.2

 

構成: Coldfire V7.2 の CW と ColdFire 54452 Ext FLASH のマルチリンク ユニバーサル Rev C。

アプリケーションをボードにロードしようとすると、「フラッシュIDの取得に失敗しました」というエラーが表示されます。

最後のP&Eファームウェアをインストールした後、問題も解決しました。

 

問題を回避するために、P&Eのフィードバックに従って、P&EのWebサイトからダウンロードできる最新のP&Eアップデート を常に インストールすることをお勧めします。

                http://www.pemicro.com/downloads/download_file.cfm?download_id=346

全般
标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-19-2025 05:17 AM
更新人: