Hi,
一部の PowerPC コアには、コードの実行時間を測定するための定規となるタイム ベースが含まれています。
一般に、e200z4、e200z7にはRBLとTBUなどのレジスタがあります。SPR284とSPR285です。
サンプルコードは 、AN2865SW(Timebase project)内で参照できます。
測定をお楽しみください!
乾杯!
オリバー
ところで、 S32Kの1つの関数の実行時間を測定する ことも、リンクを通じて取得できます。