** 如果您无法访问www.youtube.com ,您可以在这里观看 Wi-Fi Display Sink 演示:**
******** http://v.youku.com/v_show/id_XNzczMzQ2MTc2.html********
我们现在已经拥有强大的 i.MX 6 来支持 Android kitkat。因此我们还在其中开发了WiFi Display Sink。
借助 Wi-FI 显示技术,我们可以通过 Wi-Fi P2p 将屏幕和音频投射到另一个屏幕上。它也被命名为 Miracast。
飞思卡尔通过提供 Wi-Fi 显示接收器功能扩展了 Android 系统。此功能使用的 Wi-Fi 硬件模块包括 Realtek RTL8821AS、RTL8723AS 和 AR6233 SDIO 卡。但该功能的设计允许移植到任何 Wi-Fi 硬件模块。使用飞思卡尔Wi-Fi 显示接收器 API 和演示应用程序,用户可以轻松开发自己的接收器应用程序。此功能已在多款最流行的 Android 手机和平板电脑上得到验证。
我们的Wi-Fi显示器具有以下突出特点:
从演示视频中我们可以投射秒表并通过它测量延迟。以下是高质量的视频镜头,我们可以计算出实际延迟小于 200 毫秒!
对于 WiFi 显示规格,下图中的橙色部分是在我们的 WiFi 显示中实现的。
参考页面:
有关 i.MX6 中的 Wi-Fi 显示接收器的更多信息和详细信息,请发送询问至[email protected] 。
android6.0 的uibc 似乎用不了,请问,有没有库的源码部分?
大家好,
如何使设备成为 Miracast 接收器?
此致,
阿拉文斯
你好,Haoran,Realtek 8821AS 是一款组合式 wifi-BT,你知道 KK4.4 中的这款芯片组模块是否支持蓝牙吗?
对于 HDCP 支持,我们在 L5.0 GA 版本中提供支持。请查看发布文档,了解如何在 WIFI Display Sink 包中获取 HDCP 支持。
Hi,
我有一些问题。
我得到了 WFD Sink 的包并在 i.mx6dq sabresd 板上成功测试了它。
但我无法在 WFD Sink 应用程序中测试 UIBC。
我使用三星 Galaxy S4 到 WFD 源设备。
UIBC 是否仅支持飞思卡尔源设备和接收设备之间?
我怎样才能获得 WFD 源包?
谢谢。
Hi Haoran,
我也想了解 HDCP 发展的时间表。我们很快就会看到吗?
此致,
Yufeng
此网站上可供下载的 Android 软件包是否具有 Miracast 功能,还是我必须专门向销售人员询问?
Hi
HDCP 现在能工作吗?
i.mx6 仅在 HDMI 中具有 HDCP 模块,是否可以将 HDCP 实现到 i.mx6?
谢谢。
您写道“基于 i.MX6 DualLite 和 i.MX6 Quad 处理器的飞思卡尔 Wifi 显示器。它可在我们的 Android 和 Linux BSP 上使用。”
我一直在寻找基于 i.MX6 AI 平台的 yocto linux 上的 Miracast Sink 解决方案。
您能否告诉我如何获取 Linux 的扩展 Wifi Display 接收器功能包?
Hi Bryan,
感谢您对我们的 Wifi Display 感兴趣。
对于购买这些物品,我认为我们的营销和销售部门很快就会在我的岗位上与您签约。
我是研发工程师,能够为您提供技术支持。
基于 i.MX6 DualLite 和 i.MX6 Quad 处理器的飞思卡尔 Wifi 显示器。它在我们的 Android 和 Linux BSP 上可用。
我们支持 Source 和 Sink 功能并遵循 Wifi Display 规范。
i.MX6 DualLite/Quad 同时支持 HDMI 和 LVDS 输出。所以我认为我们的解决方案可以满足您的要求。
对于如何启动它,请获取一两个我们的“Sabresd”平台和 SDIO wifi 模块,并从我们的销售处获取 Wifi Display Sink 包,然后您就可以对其进行评估。
谢谢!
BRs,
问候,
我是飞思卡尔社区的新人。我一直在寻找 Android 平台上的 Miracast Sink 解决方案。这种可能性非常有趣。
是否有关于如何购买正确的硬件并运行 Miracast Sink 解决方案的分步指南?
我正在考虑将其作为会议室解决方案。我很乐意使用这种硬件和软件组合来构建解决方案。
如果我在这里说得有些不妥,请原谅我。请给我适当的指示。
你好,Saurabh,
谢谢您的回复。我如何判断这是 HDCP 验证还是其他问题?有什么方法可以启用日志吗?
某些设备需要 HDCP 验证,Imx6 硬件无法通过 HDCP 验证。所以这是有可能的。
Hi,
我让该包在魔杖板上运行,但无法将其连接到接收器或源设备。
当我将其用作接收设备时,我使用以下命令进行了测试:
# wfd -l 192.168.2.123:1234
其中192.168.2.123 是 wandboard 的 IP
用于测试的源设备是 Sony Xperia Z3 和 Moto X,两者都未能找到作为 miracast 接收器的 wandboard。请注意,这两个设备都可以作为接收器连接到小米盒子。
对于 miracast 源测试,我尝试使用以下命令:
# wfd -c
到小米盒子和另一个运行 Android 4.3 的 imx6 板(作为接收器的命令是 wfd -l
我是否正确使用了该包或者遗漏了什么?
谢谢!
事实上,它们每一个对于我们的 Wifi 显示器来说都足够了。从我们在开发环境中的性能测试来看,RTL8821AS 会更好,因为它是新设计的并且支持 80211ac。
要订购它们,您可以请求 Realtek 或 Silex 的官方帮助。
谢谢!
非常感谢您的有益回复。
关于Wi-Fi SDIO卡,您提到的三个模块(Realtek RTL8821AS,RTL8723AS和AR6233)中,您推荐哪一个性能最佳?您是否知道我们可以在哪里方便地订购一些?
感谢并致意
感谢您的关注。
我们正在为我们的 wifi 显示接收器开发 HDCP。稍后将会发布。
伟大的!!!
HDCP 有用吗?
我们在 Android_kk4.4.2_1.0.0 版本中有一个单独扩展的 Wi-Fi 显示接收器功能包。请参阅下面的社区主题和附加的发行说明:
https://community.freescale.com/docs/DOC-102180
有关 Android 4.4 Extended 软件包产品的更多详细信息,请联系[email protected] 。
• 飞思卡尔正在提供额外的软件包来扩展 Android KK4.4 核心功能。这些软件包将提供给已获批准的客户(需向[email protected]提出申请),Freescale.com 网站上不会公开提供。
• 有两个可用软件包:
1. 扩展多媒体功能包
2. Wi-Fi 显示接收器功能包
• 源代码包将“按原样”提供,不提供支持,并将通过外联网网站提供给批准的客户。
• 客户可以选择从飞思卡尔购买支持或定制服务。
谢谢!
BRs,
做得好!看起来很棒。
我想知道什么时候可以推出支持 Wi-Fi 显示接收器的 BSP?
极好的!
干得好,团队!
酷极了!
伟大的!
太棒了!