添付のパッチは、LS1043AでAquantia AQR107をサポートするためのものです。
添付のパッチは、LS1043AでAquantia AQR107をサポートするためのものです。
どうもありがとうございます!AQC108 イーサネット制御とPCI Expressのデータシートがあります。残念ながら、.uid に関する情報は見つかりません。正しいuidを知るために使用できるキーワードはありますか?
パッチの下に追加する必要がありますが、AQR108のデバイスIDがわかりません。
スペックを確認する必要があります。
+
+struct phy_driver aqr108_driver = {
+ .name = "Aquantia AQR108",
+ .uid = 0x3a1????, <- 仕様を確認する必要があります
+ .mask = 0xfffffff0、
+ .features = PHY_10G_FEATURES、
+ .mmds = (MDIO_MMD_PMAPMD |MDIO_MMD_PCS|
+ MDIO_MMD_PHYXS |MDIO_MMD_AN |
+ MDIO_MMD_VEND1)、
+ .config = &aquantia_config、
+ .startup = &aquantia_startup、
+ .shutdown = &gen10g_shutdown、
+};
+
int phy_aquantia_init(void)
{
phy_register(&aq1202_driver);
phy_register(&aq2104_driver);
phy_register(&aqr105_driver);
+ phy_register(&aqr108_driver);
0を返します。
}
LS1043AでAquantia AQR108はサポートされていますか?