1101267_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1101267_ja-JP

1101267_ja-JP

キネティス量産ノート<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Kinetis チップを大量生産する場合、以下の点に注意する必要があります。

1. 正しい電源投入シーケンスを確認してください。VDDは他のすべてのピンよりも先に電源投入する必要があります。VDDが電源投入される前にRESETピンがハイレベルになってはなりません。

2. RESET ピンに 10k のプルアップ抵抗を追加し、プログラマのリセット ピンから切断することをお勧めします。

3. プログラマから MCU までのリードはできる限り短く、できれば 15 cm 以内にする必要があります。

4. すべてのピンは、チップのマニュアルに指定されている最大電圧レベルを超えることはできません。

5. はんだ付け温度がチップのマニュアルに指定されている最高温度を超えないようにしてください。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-19-2025 04:51 AM
更新者: