1101222_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1101222_ja-JP

1101222_ja-JP

i.Mx6 CSI テストモードの質問<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

お客様は、テストモードを使用してBT.656をテストしたいと考えています。サポートされていますか?

  1. 38.4.3.3RM のテスト モードでは、CSIx_SENS_CONG設定が 1 つだけ表示されます。テストモードは次のように1つだけサポートするということですか?

テストモードは他の設定をサポートしていますか?

CSIx_EXT_VSYNC = 0x1

CSIx_DATA_WIDTH = 0x1

CSIx_SENS_DATA_FORMAT = 0x0

CSIx_PACK_TIGHT = 0x0

CSIx_SENS_PRTCL = 0x1

CSIx_SENS_PIX_CLK_POL = 0x1

CSIx_DATA_POL = 0x0

CSIx_HSYNC_POL = 0x0

CSIx_VSYNC_POL = 0x0

例えば

お客様は、テストモードが0x1ではなくCSIx_SENS_PRTCL=0x2または0x3をサポートしているかどうかを知りたいですか?

お客様は、テストモードが0x0の代わりにCSIx_SENS_DATA_FORMAT=0x1または0x2をサポートしているかどうかを知りたいですか?

答え:

CSI CM TEST MODEは次のように機能しています。

1、非固定モードのみ。

2、データ幅は8に構成する必要があります

3、データ形式はRGB888に設定する必要があります

bt656 などの他の形式にすることはできません。CSI1_TST_CTRLレジスタを使用して{R,G,B} 24ビット値を設定し、それをRGB888/YUV444形式として取得してさらに処理します。生成される画像サイズは、レジスタに設定された幅と高さによるものです。

i.MX6DLi.MX6Duali.MX6Quadi.MX6S
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-06-2026 01:46 AM
更新者: