親愛なるコミュニティの皆様へ
このドキュメントの目的は、ファイル システムから MCUXpresso IDE にプロジェクトを統合する方法を示すことです。
実際には、想像しているほど複雑ではありません。
Let's begin...
「ファイルシステムからプロジェクトをインポートする」オプションは、IDE の左下隅にあるクイックスタートパネルに含まれています。
フォルダの場所を入力/貼り付けます(zipまたはunpacked)。次に、[次へ]ボタンをクリックします。
最後に、インポートするすべてのプロジェクトフォルダ/サンプルを選択します。
これで、プロジェクトエクスプローラーからアクセスして利用できるようになります。
ハッピーデベロップメント!
よろしくお願いいたします。
Ivan R.
Hi Ivan,
まず、投稿をありがとう。ライブラリに関する私の問題は、ライブラリファイルをカスタムプロジェクトにリンクできないこと、またnxpボードを使用していないことです。フロントエンドとしてPN512チップを使用し、MCUとしてKL17を使用していますが、パートナーが設計したカスタムボードを使用しています。私は2日間移植に取り組んでおり、コミュニティでPN5180、PN7420への移植に関する多くの投稿を読みましたが、PN512に関連する人は誰もいませんでした。また、すべての例に「ph_Nxp_Built_App.h」と「phApp_Init.h」の2種類のファイルがあることに気付きました。このファイルはデモアプリケーションを初期化すると思いますが、メインファイルのヘッダーファイルにはアプリの機能があるため、「phApp_Init.h」を持つことの用途は何ですか?そして「phApp_Init.c」ファイル。。また、FreeRTOSを使用していないので、この投稿を見つけてNULLOSモードを構成しましたが、これ以外に何か構成する必要がありますか?
PN5180 ソフトウェアが PH_OSAL_NULLOS (NfcrdlibEx1_BasicDiscoveryLoop) に設定されたライブラリが機能しない
私の主な目標は、tu をコンパイルして、KL17 と PN512 の basicloop デモ コードを実行することです。
よろしくお願いします。