1100737_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1100737_zh-CN

1100737_zh-CN

relayr 的 WunderBar<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

WunderBar 是创建创新且实用的应用程序来连接智能设备的最简单方法。

它开箱即用,包含 6 个很棒的 Beacon(BLE)、传感器和 Wifi,并且编程非常简单。传感器包括:光、颜色、距离、温度、湿度、遥控器(红外)、加速度计和陀螺仪、 Grove 连接器以及社区选择的噪音/声音传感器!

开源

我们希望每个人都参与其中,这就是我们在GitHub上分享布局的原因。如果您有改进 - 请分叉我们,做出更改,然后发送拉取请求。如果您需要构建自己的主板以与现有系统集成,请成为我们的客人。自由的 Apache 许可证使这成为可能。

安全

国内网络上低能耗设备的安全性是一个挑战。我们正在与合作伙伴合作,为设备构建最高级别的安全性。我们的设备注册利用您的智能手机或平板电脑的安全性来与 OpenSensor Cloud 建立永久连接

灵活

WunderBar 附带我们自己的固件,可以与 OpenSensor Cloud 无缝集成,但是您可以使用 Arduino,或者推出您自己的解决方案。我们有适用于 Arduino 的库以及用于构建您自己的解决方案的示例。

详细了解 WunderBar by relayr

认为这是一个很酷的项目吗?在下面进行排名并留下您的评论!

概述
标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-06-2026 01:28 AM
更新人: