キネティス愛好家の皆さん、こんにちは!Kinetisマイクロコントローラのシステム・エンジニアリング・チームは、お客様が直面するあらゆる状況を目の当たりにしていますが、リセット・ピンの処理方法ほど特に問題となるものはありません。このドキュメントの目的は、Kinetisシステム・エンジニアリング部門で入手できるFAQ(よくある質問)のリストを提供することです。これは生きたリストとして意図されており、そのため、決して完全ではない可能性があります。ただし、以下の質問と回答がお役に立てば幸いです。
Q:Kinetisデバイスをデバッグするには、リセット信号を接続する必要がありますか?
これはよく寄せられる質問です。厳密には、Kinetisデバイスのデバイス・リセット・ラインをデバッグ・コネクタに接続してデバッグを行う必要はありません。デバッグ・ポートのMDM-APレジスタにより、SWD_CLKラインとSWD_DIO・ラインのみを使用してシステム・リセット要求ビットを設定することにより、プロセッサをリセット状態に保持できます。
ただし、デバッグ コネクタからリセット行を省略する前に、特定のシナリオでデバイスをプログラムおよびデバッグする機能にどのように影響するかを慎重に検討する必要があります。
一部のKinetisデバイスでは、リセット・ピンのリセット機能を無効にすることができます。この場合、SWD信号は、MDM-APを介してデバイスをリセットする手段としてのみ使用できます。リセット ピンを無効にするだけでなく、SWD ピン機能を変更する場合、デバイスを再プログラムできるようにするには、SWD 機能を再度有効にするバックドア手段を提供する必要があります。