1099975_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1099975_ja-JP

1099975_ja-JP

.sdcardをダウンロードi.MX6sx SabreSDB for MFGToolのイメージ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

私はタスク#4 - デプロイとテストまでYoctoトレーニングに従いました。そして、私はここで立ち往生しました。

.sdcardをダウンロードできません画像をSDカードに貼り付けます。最初にフォーマットする必要がありますか?それは真新しいです。

sudo dd if=core-image-base-imx6solosabresd.sdcard of=/dev/sdb1 bs=1M が私には動作しなかったため、ボード上の SD から起動できませんでした。ボードのスイッチはSD4から起動するように設定されています。imx6solosabresd は solox に使用するのに適したマシンですか?local.conf ファイルに MACHINE=imx6sxsabersd を設定しようとしましたが、エラーメッセージが表示されました (タスク #2)。

だからこそ、MFGToolを試してみたいのです。ボードをSD3から起動するように設定して、「ダウンロードモード」に切り替えられるようにしました。MFGToolを実行すると、HID準拠のベンダー定義のデバイスが表示されますが、デバイスが接続されていませんと表示されます。


このドキュメントは、次のディスカッションから作成されました。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-19-2025 04:21 AM
更新者: