1099418_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1099418_ja-JP

1099418_ja-JP

LS102xA での QSPI からのブート<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

LS1021xAシリーズ製品がQSPIフラッシュブートのサポートを開始しました。

ただし、QSPI フラッシュからの起動は、SPI フラッシュからの起動と同じではありません。

QSPIブートは、NORフラッシュブートと同様にXIP(Execute in place)方式を使用します。

QSPI フラッシュに割り当てられたメモリ マップ開始アドレスは 0x4000000 です。

コードを適切な場所に配置する必要があります。

1.gif

また、QSPIコントローラとARM AMBA AXIバス間のデータエンディアン形式にも注意が必要です。2.gif

QSPI フラッシュに書き込まれたバイナリ ファイルは、最初にバイトスワップ プロセスで実行する必要があります。

Ls1021xA Bspでは、この機能を「byte_swap.tcl」というTclスクリプトファイルで提供しています。

以下のコマンドに従って、このプロセスを完了します。

tclsh ./byte_swap.tcl ./.bin ./.bin 8

次に、SD / MMCメディアからシステムを起動します。

次のコマンドで、イメージファイルをQSPIフラッシュに書き込みます。

=>TFTP の0x81000000 rcw_qspiboot_swap.bin

(このバイナリ ファイルに PBI コマンドが含まれていることを測定します: 0xee0200、0x40010000

これは、u-boot address の回避策です)

=> SF プローブ

=> SF 消去 0 0x10000

=> sf write 0x81000000 0 0x100

=> tftp 0x82000000 u-boot-qspiboot_swap.bin

=> SF 消去0x10000 0x90000

=> SF 書き込み0x82000000 0x10000 0x80000

Re: LS102xA での QSPI からの起動<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

はい、RCWバイナリファイルはTシリーズ、LSシリーズ、およびPシリーズQorIQ製品の一部に必要です。

当社のSDKは、コードビルドプロセス後にRCWデータをU-bootバイナリファイルに自動的に挿入するのに役立ちます。

ただし、LS SDKはまだすべての機能を完了していません。

Re: LS102xA での QSPI からの起動<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

ありがとう、ミンチェ、


RCW バイナリ ファイルは、 LS1021A ボードをどのように起動しても常に必要ですか?

これらの設定は、imx6のようにu-bootにすでに含まれていますか?

Re: LS102xA での QSPI からの起動<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

ファイル rcw_qspiboot_swap.binとは何ですか?


スクリプト「byte_swap.tcl」を使用して、rcw.binをrcw_qspiboot_swap.binに交換できます

tclsh ./byte_swap.tcl ./.bin ./.bin 8


u-bootをコンパイルしている間、u-boot.binしか取得できません。

QorIQ設定スイートの「プリブートローダーツール」を使用して、カスタマイズしたボード用の特定のRCWバイナリファイルを生成できます。

そのファイルはボードを起動するために必要ですか?

はい、これはプリブートローダーコードであり、慎重に変更する必要があります。

Re: LS102xA での QSPI からの起動<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi,

私はQSPIフラッシュからカスタマイズされたLS1021Aボードの起動に取り組んでいますが、1つの質問があります。

ファイル rcw_qspiboot_swap.binとは何ですか?

u-bootをコンパイルしている間、u-boot.binしか取得できません。

そのファイルはボードを起動するために必要ですか?

ありがとうございます

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 06:34 AM
Updated by: