1091514_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1091514_ja-JP

1091514_ja-JP

加速度によって磁気センサの値は変化しますか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

私はfxos8700cqを使用しています。

加速度によって磁気センサの値は変化しますか?

加速度によって磁気センサの値が変化する場合は、それを校正できるドキュメントはありますか?

ありがとうございます。

加速度センサ磁気センサRe: Does acceleration change the value of the magnet sensor? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、

いいえ、加速度によって磁気感知の値は変化せず、磁気の変化によって加速度感知が発生することはありません。


ただし、磁力計を使用する場合は、磁気干渉を避けるためにセンサーにキャリブレーションを適用することが重要です。詳細については、アプリケーションノート AN4459 を参照してください: https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN4459.pdf

自動キャリブレーションプロセスに使用できるサンプルコードは、次のリンクからダウンロードできます: https://www.nxp.com/docs/en/application-note-software/AN4459SW.zip

よろしくお願いいたします。

ホセ

NXP Semiconductors

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-04-2026 03:49 AM
更新者: