Jlink を使用して S32K146 nxp mcu に接続したところ、次に示すようにエラーが発生しました。原因は何でしょうか? ありがとうございます。
フラッシュ内のアドレス 0x400 ~ 0x40f の保護バイトは、読み出し保護が設定されていることを示します。
デバッガー接続の場合、デバイスのセキュリティを解除する必要があります。
注意: セキュリティを解除すると、内部フラッシュの大量消去が実行されます。
私も同じ問題を抱えています。
何もしてないよ。私はj-flash liteでチップの消去のみ行いました。そして、同じ通知を受け取りました。
私はどこでも CSEC を使用しません。しかし、MCU はブロックされています。
今何がCANでしょうか?
こんにちは、
フラッシュ構成フィールドの MEEN ビット フィールドによって大量消去が無効にされている場合、デバッガー経由で大量消去を実行することはできず、回復する方法もないことを付け加えておきます。
よろしくお願いいたします。
ルーカス
こんにちは、
プログラムされたフラッシュが保護されており、読み出すCANないようです。デバッグ セッションを開始する場合は、一括消去を実行する必要があります。詳細については、リファレンス・マニュアル ( https://www.nxp.com/webapp/sps/download/preDownload.jsp?render=true ) をご覧ください。
第5章 セキュリティの概要
Jiri