1029061_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1029061_ja-JP

1029061_ja-JP

LinuxまたはOPTEEのHABでイメージを検証する<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは。イメージを更新する前に、イメージが HAB チェックに合格するかどうかを確認する IMX6UL の更新手順に取り組んでいます。OPTEE からブート ROM にアクセスする際に問題が発生しているSO、OPTEE の TA として認証機能を再実装するか、それができない場合は uboot コマンド hab_auth_img と同様に通常の Linux アプリケーションとして実装する必要があります。これに対応するコードはありますか?CST にこれを実行させる方法はありますか?

i.MX6ULSecurityRe: Verifying images in HAB in Linux or OPTEE

また、OP-TEE 内でカーネル署名の検証を実行する必要もあります。このための方法論と実装(コード)を提供していただけますか?

よろしくお願いします。

Re: Verifying images in HAB in Linux or OPTEE

@gcornacchia
こんにちは、

ユーザー空間での hab チェックはありません。

よろしくお願いいたします。
ユリ。

Re: Verifying images in HAB in Linux or OPTEE

こんにちは、ユリさん。

カーネル ユーザー空間で imxull の hab チェック関数を使用しようとしていますが、実装はありますか?

あなたの考察を共有していただけますか?


私が実現したいのは署名のチェックです


よろしくお願い申し上げます。

Re: Verifying images in HAB in Linux or OPTEE<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、

 

いくつかの検討事項を直接お送りしました。

すてきな一日を、

ユリ

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

注記:

- この投稿があなたの質問への回答である場合は、「正解としてマーク」ボタンをクリックしてください。ありがとう!

- Threadは最後の投稿から7週間フォローされます。それ以降の返信は無視されます。

 

後ほど関連する質問がある場合は、新しいThreadを開いて、閉じたThreadを参照してください。

Re: Verifying images in HAB in Linux or OPTEE<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは。これに対する解決策はありますか?これは、デバイスが壊れるのを防ぐ、かなり一般的なCASEのようです。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 02:17 AM
更新者: