1016436_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1016436_ja-JP

1016436_ja-JP

MPXM2010GS 電源電圧<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

MPXM2010GS パラメトリックページ0 - 10kPa 補償型圧力センサ | NXP は最小供給電圧を 1V と規定しています:

供給電圧 [分] (V)
1.0
供給電圧[最大](V)
16.0
供給電圧 [標準] (V)
10

https://www.nxp.com/docs/en/データシート/MPX2010.pdfデータシートでは、電源電圧が通常 10V、最大 16 V と指定されています。データシートの注記 2 には、「デバイスは、指定された励起範囲内でレシオメトリックです。」と記載されています。異なる範囲でデバイスを操作すると、デバイスの自己発熱により追加のエラーが発生する可能性があります。VS — 10 16 VDC"

質問:

MPXM2010GS は 5V 電源で動作できますか?

5V 電源で動作する場合と 10V または 15V 電源で動作する場合のトレードオフ (SNR など) は何ですか?

ありがとう、
マーク

圧力センサRe: MPXM2010GS Supply Voltage<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、


あなたの質問にお答えします:


MPXM2010GS は 5V 電源で動作できますか?

[A] はい、MPXM2010GS は 5V の電圧供給で使用できますが、仕様が変わる可能性があるため、推奨値は 10V です。出力は入力電圧に応じて変化するため、出力電圧範囲は 10V を使用する場合よりも小さくなることに注意してください。


5V 電源で動作する場合と 10V または 15V 電源で動作する場合のトレードオフ (SNR など) は何ですか?

[A] オフセット、ノイズ、直線性は変化する可能性がありますが、測定に影響を与えるものはありません。


このセンサを異なる電源電圧で使用する場合のガイドラインとして、アプリケーションノート AN4010 を使用できます。4 ページには、電源電圧として 5V を使用する例が説明されています。

https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN4010.pdf


よろしくお願いいたします。

ホセ

NXP Semiconductors

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-04-2026 11:37 AM
更新者: