OpenSDAV2 MCU K20DX128Vxx5 not booting: mbed problem

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

OpenSDAV2 MCU K20DX128Vxx5 not booting: mbed problem

1,008 Views
matteocrulli92
Contributor I

CIAO,

Quando si collega la scheda TWRK65F180M, l'MCU non si accende. Solo quanto premo il pulsante di ripristino, il display LCD D3 inizia a lampeggiare. Il mio computer quindi lo riconosce come dispositivo, estrae l'unità cperacceirosca vi olo ma po 10 secondi fino a quando il computer non lo riconosce più come dispositivo Il display LCD del D3 continua a lampeggiare anche se l'MCU non viene riconosciuto dal computer. 

Per risolvere questo problema prova questa procedura: 

- Tenere premuto il pulsante RESET (SW1).

- Collegare la porta mini-USB (J7) per dare alimentazione alla scheda che dovrebbe essere numerata come volume BOOTLOADER.

- Trascina e rilascia il binario J-Link allegato.

-Scollegare e collegare il cavo USB.

Dopodiché si accendono i led D3 e D5 ma  si apre una finestra MBED e la porta MiniUSB non viene riconosciuta. Cosa posso fare per risolvere il problema? Devo copiare all'interno di qualche file specifico??

0 Kudos
Reply
0 Replies