Mutexes global

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Mutexes global

Jump to solution
3,475 Views
foo86
Contributor I

Hello

I use mutexes in my application. I can use the mutexes in the same file as I have initialize the mutex (example: MUTEX_STRUCT Mutex_shiftreg;). If I want exclude the mutex in the header-file, the compiler returns an error. The exclude is (example: extern MUTEX_STRUCT Mutex_shiftreg;). Is there a setting I have to enable in the MQX? How can I use a mutex in other files (global)? I use the MQX 3.6 with CW 7.2 on the derivative.

Thanks for your helpfully answers.

0 Kudos
Reply
1 Solution
3,204 Views
c0170
Senior Contributor III

Hi,

that header does not include the header which contains the declaration for MUTEX_STRUCT. Add there #include <mutex.h>

What does your code file include? mqx and bsp header file, anything else?

Regards,

c0170

View solution in original post

0 Kudos
Reply
5 Replies
3,204 Views
foo86
Contributor I

Hello,

it works with the include in the header file. Is it necessary to include "mutex.h" in the code and header file? Why doesn't work it, if I include "mutex.h" only in the code file?

My code file below:


#include "mcf52259.h"
#include "mmm52259typ.h"
#include "mmm52259map.h"
#include <mqx.h>
#include <bsp.h>
#include "mutex.h"
#include "pinbelegung.h"

#include "gpio_shiftregister.h"


//------------------------------------------------------------------//
// Mutexes               //
//------------------------------------------------------------------//
MUTEX_STRUCT Mutex_shiftreg; // Mutex fuer das Shiftregister

//------------------------------------------------------------------//
// Globale Variablen             //
//------------------------------------------------------------------//
uint16 value_sr; // Abbild fuer die Porterweiterung mit Shiftregister

//------------------------------------------------------------------//
// Outputs               //
//------------------------------------------------------------------//
// Port DD
t_gpio Shift_data;
t_gpio Blenden_mot_1;
t_gpio Blenden_mot_2;
t_gpio Blenden_mot_3;
t_gpio Blenden_mot_4;

// Port AS

// Port QS
t_gpio Display_data;
t_gpio Display_clk;
t_gpio Display_cs;

// Port TA
t_gpio Abspalt_mot_2;
t_gpio LED_gelb;
t_gpio Vakuum_mot_2;
t_gpio Reset_Messen;

// Port TC
t_gpio Abspalt_mot_1;
t_gpio LED_rot;
t_gpio Vakuum_mot_1;
t_gpio Buzzer;

// Port TE

// Port TF

// Port TG

// Port UC

// Port UB
t_gpio Shift_clk;

// Port UA
t_gpio USB_Vbuse;

// Port AN

// Port NQ

// Port TI
t_gpio Shift_OE;
t_gpio Shift_latch;
t_gpio Lw_kanal_0;
t_gpio Lw_kanal_1;
t_gpio Lw_kanal_2;
t_gpio Display_A0;

// Port TJ

// Port TH

//------------------------------------------------------------------//
//                                                                  //
// Funktion init_mutex_gpio_sr()                              //
//                                                                  //
//------------------------------------------------------------------//
// Mutex des Shiftregister fuer Porterweiterung initialisieren.  //
//                 //
//------------------------------------------------------------------//
// void                //
// return: void               //
//------------------------------------------------------------------//
void init_mutex_gpio_sr(void)
{

MUTEX_ATTR_STRUCT mutex_attr_shiftreg;


// Initialisieren der Mutexattribute
_mutatr_init(&mutex_attr_shiftreg);
// Initialisieren des Mutex
_mutex_init(&Mutex_shiftreg, &mutex_attr_shiftreg);

}

//------------------------------------------------------------------//
//                                                                  //
// Funktion set_gpio_sr()                                 //
//                                                                  //
//------------------------------------------------------------------//
// Ein Ausgang am Shiftregitser setzen.        //
//                 //
//------------------------------------------------------------------//
// uint16: Output der gesetzt werden soll       //
// return: void               //
//------------------------------------------------------------------//
void set_gpio_sr(uint16 output)
{
uint8 lw;
uint16 tmp_shift = 0x8000;

//--------------------------------------------------------------//
// Mutex sperren, damit der Zugriff auf das Shiftregister von //
// einem anderen Task gesperrt wird.       //
//--------------------------------------------------------------//
_mutex_lock(&Mutex_shiftreg);

value_sr |= output;
// Daten durchs Shiftregister abarbeiten //
for(lw = 0; lw<ANZ_OUTPUT_SR; lw++)
{
  if(value_sr & tmp_shift) set_gpio(Shift_data);
  else       clr_gpio(Shift_data);
  set_gpio(Shift_clk); 
  clr_gpio(Shift_clk);
  tmp_shift = tmp_shift>>1;
}

// Daten im Shiftregister an die Ausganege legen //
set_gpio(Shift_latch);
clr_gpio(Shift_latch);

//--------------------------------------------------------------//
// Mutex freigeben, damit ein anderer Task wieder auf das  //
// Shiftregister zugreifen kann.        //
//--------------------------------------------------------------//
_mutex_unlock(&Mutex_shiftreg);

} // Ende set_gpio_sr()


//------------------------------------------------------------------//
//                                                                  //
// Funktion clr_gpio_sr()                                 //
//                                                                  //
//------------------------------------------------------------------//
// Ein Ausgang am Shiftregitser zuruecksetzen.      //
//                 //
//------------------------------------------------------------------//
// uint16: Output der zurueckgesetzt werden soll     //
// return: void               //
//------------------------------------------------------------------//
void clr_gpio_sr(uint16 output)
{
uint8 lw;
uint16 tmp_shift = 0x8000;

//--------------------------------------------------------------//
// Mutex sperren, damit der Zugriff auf das Shiftregister von //
// einem anderen Task gesperrt wird.       //
//--------------------------------------------------------------//
_mutex_lock(&Mutex_shiftreg);

value_sr &= ~output;
// Daten durchs Shiftregister abarbeiten //
for(lw = 0; lw<ANZ_OUTPUT_SR; lw++)
{
  if(value_sr & tmp_shift) set_gpio(Shift_data);
  else       clr_gpio(Shift_data);
  set_gpio(Shift_clk); 
  clr_gpio(Shift_clk);
  tmp_shift = tmp_shift>>1;
}

// Daten im Shiftregister an die Ausganege legen //
set_gpio(Shift_latch);
clr_gpio(Shift_latch);

//--------------------------------------------------------------//
// Mutex freigeben, damit ein anderer Task wieder auf das  //
// Shiftregister zugreifen kann.        //
//--------------------------------------------------------------//
_mutex_unlock(&Mutex_shiftreg);


}// Ende clr_gpio_sr()

Thanks for your help

Martin

0 Kudos
Reply
3,204 Views
c0170
Senior Contributor III

This article answers your question:

20.2 Nested Header Files

You can also forward declare that struct and avoid including another header. An example:

typedef struct MUTEX_ATTR_STRUCT;

Regards.

c1070

3,204 Views
foo86
Contributor I

Hello Martin Kojtal

My header file contains the following code:

#pragma once


//------------------------------------------------------------------//
// DEFINITIONS              //
//------------------------------------------------------------------//
#define ANZ_OUTPUT_SR  16 // Anzahl Outputs der Porterweiterung //

// Pins an den Ausgangports
#define PIN_0    0
#define PIN_1    1
#define PIN_2    2
#define PIN_3    3
#define PIN_4    4
#define PIN_5    5
#define PIN_6    6
#define PIN_7    7

//------------------------------------------------------------------//
// STRUCTURES and TYPEDEF           //
//------------------------------------------------------------------//
struct gpio
{
uint32 port;
uint32 pin;
};
typedef struct gpio t_gpio;

//------------------------------------------------------------------//
// VARIABLES              //
//------------------------------------------------------------------//
extern uint16 value_sr;

//------------------------------------------------------------------//
// Mutexes               //
//------------------------------------------------------------------//
extern MUTEX_STRUCT Mutex_shiftreg; // Mutex fuer das Shiftregister


//------------------------------------------------------------------//
// Outputs               //
//------------------------------------------------------------------//
// Port DD
extern t_gpio Shift_data;
extern t_gpio Blenden_mot_1;
extern t_gpio Blenden_mot_2;
extern t_gpio Blenden_mot_3;
extern t_gpio Blenden_mot_4;

// Port AS

// Port QS
extern t_gpio Display_data;
extern t_gpio Display_clk;
extern t_gpio Display_cs;

// Port TA
extern t_gpio Abspalt_mot_2;
extern t_gpio LED_gelb;
extern t_gpio Vakuum_mot_2;
extern t_gpio Reset_Messen;

// Port TC
extern t_gpio Abspalt_mot_1;
extern t_gpio LED_rot;
extern t_gpio Vakuum_mot_1;
extern t_gpio Buzzer;

// Port TE

// Port TF

// Port TG

// Port UC

// Port UB
extern t_gpio Shift_clk;

// Port UA
extern t_gpio USB_Vbuse;

// Port AN

// Port NQ

// Port TI
extern t_gpio Shift_OE;
extern t_gpio Shift_latch;
extern t_gpio Lw_kanal_0;
extern t_gpio Lw_kanal_1;
extern t_gpio Lw_kanal_2;
extern t_gpio Display_A0;

// Port TJ

// Port TH


//------------------------------------------------------------------//
// PROTOTYPES              //
//------------------------------------------------------------------//
extern void init_gpio_sr(void);
extern void init_mutex_gpio_sr(void);
extern void set_gpio_sr(uint16);
extern void clr_gpio_sr(uint16);
extern void set_gpio(t_gpio);
extern void clr_gpio(t_gpio);

And the error that occurs is the following:

Error   : ';' expected
gpio_shiftregister.h line 39   extern MUTEX_STRUCT Mutex_shiftreg; // Mutex fuer das Shiftregister 

Thank you for your helps

Regards Martin

0 Kudos
Reply
3,205 Views
c0170
Senior Contributor III

Hi,

that header does not include the header which contains the declaration for MUTEX_STRUCT. Add there #include <mutex.h>

What does your code file include? mqx and bsp header file, anything else?

Regards,

c0170

0 Kudos
Reply
3,204 Views
c0170
Senior Contributor III

Hello Martin Kempf,

can you share what the header file contains, code why fails to pass compiler phase. What error does it produce?

I don't see any reason why it can't have storage-specifier extern.

Regards,

c0170

0 Kudos
Reply