Example MPC5606S-STOP_mode_implementation CW210

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Example MPC5606S-STOP_mode_implementation CW210

Example MPC5606S-STOP_mode_implementation CW210

Detailed Description:
* This example shows, how to configure Mode entry module and enable required
* peripherals only. RTC module is configured to create interrupt every 50ms.
* Microcontroller is in in STOP mode most of the time and it is waken-up using RTC
* interrupt.
*
* ------------------------------------------------------------------------------
* Test HW:         XPC560S 144LQFP, XPC56XX EVB MOTHEBOARD Rev.C
* MCU:             PPC5606S 0M25V
* Terminal:        
* Fsys:            16MHz IRC
* Debugger:        Lauterbach Trace32
*                  PeMicro USB-ML-PPCNEXUS
* Target:          RAM, internal_FLASH
* EVB connection:  Default
*
********************************************************************************

添付
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎04-27-2017 11:45 PM
更新者: