Linux嵌入式挑战赛知识库

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Linux Embedded Challenge Knowledge Base

讨论

排序依据:
-server application -remote acces via webserver -store -change -add -remove -accept a request or reject if a new request is overlapping an existing one Pentru a intra pe site puteti accesa link-ul: LEC 2017 - Reservation Request  Ne cerem scuze pentru depasirea duratei maxime a videoclipului, deja incarcasem videoclipul cand am observat existenta unei durate maxime, daca este vreo problema putem incarca alt videoclip care sa se incadreze in durata permisa.
查看全文
Buna seara! In acest video va prezentam cititorul de cod ISBN ce foloseste o camera de telefon conectata la laptop/placuta prin intermediul aplicatiei DroidCam. Interpretarea imaginilor transmise de camera este facuta de un script scris in Python cu ajutorul bibliotecii ZBar. Mentionez ca merge foarte bine si cu un USB webcam, dar nu am dispus de o camera web cu rezolutie buna.
查看全文
Am adaugat generarea de coduri QR la crearea de request-uri. Cand este scanat, codul duce pe pagina de validare a codului respectiv din webapp.
查看全文
Salutare! In acest video va prezint prima etapa a proiectului 16 (book reading progress). Am conectat camera USB la placuta, apoi am scris un program in C++, folosindu-ma de biblioteca OpenCV pentru a captura frame-uri si a le reda intr-o fereastra. La apasarea tastei ESC streamul se intrerupe.
查看全文
         RS Lang Milestone 1: Build the automobile Build a proof-of-concept car which can rotate its wheels. The rotation speed can be controlled by the UDOO board. At the end of this stage, the vehicle is assembled and it can move.
查看全文
In acest filmulet am demonstrat ca am conectat camera la placuta, iar aceasta functioneaza. De asemenea, am prezentat design-ul gesturilor pentru controlul mouse-ului. Vom folosi mai multe culori pentru a putea implementa miscarea mouse-ului, left click, right click, double-click, drag-and-drop, iar pentru bonus vom adauga functionalitati precum scroll si schimbarea rapida intre workspace-uri.
查看全文
This video shows our implementation for storing cocktail's recipes. main.py file handles the parsing of recipes and storing them in memory. recipe.py contains the logic for every recipe which contains a list of tuples: (ingredient's name: time)
查看全文
The UDOO board is conected to the sensors, movement is detected and the alarm is triggered. The code is uploaded on the bitbucket repository.  Repo link: https://bitbucket.org/rneacsu/lec_2017_sigsegv 
查看全文
Am prezentat in video-ul atasat planul proiectului in linii mari,conexiunea intre udoo si computer, udoo si camera video, conexiunea la wifi si utilizarea VNC-ului.
查看全文
Am uploadat un scurt demo ce cuprinde o descrierea a: - algoritmului folosit. - modul de functionare.
查看全文
Pornirea fiecarui motor, dupa ce senzorul de lumina detecteaza "punerea paharului". FIecare motor este controlat cu ajutorul unui releu.
查看全文
In acest video,se poate observa cum prin intermediul placutei se acceseaza camera de la telefon.Pe urma se captureaza imaginea cu barcode-ul si se poate observa cum a scanat cu succes codul EAN din care se poate extrage si ISBN-ul.
查看全文
In video sunt descrise gesturile corespunzatoare fiecarei actiuni a mouse-ului: mouse movement, left click, right click, normal scroll, fast scroll. PS: Manusa va fi schimbata cu alta mai noua. Videoul a fost inregistrat cu webcamul.
查看全文
Am pus initial 2 senzori de miscare cu leduri care se aprind cand detecteaza miscarea ,dupa ce am compilat codul doar unul din senzori a mers ,detecta miscare ,avea o latenta de 8 secunde, timp in care ledul se aprindea intermitent , dupa care se stingea atunci cand nu detecta miscare . din pacate am intampinat o problema dupa ce am facut aceasta prima proba si nu am mai putut uploada cod pe placuta .  urmeaza sa mai adaugam 3 senzori unul de miscare unul ultrasonic si unul de lumina . 
查看全文
We implemented an application in c that helps us control the car. We are sending data between cores using serial transmision. We also started to implement a part of the bonus (change direction to avoid obstacles). The source code will be available on git.
查看全文
In acest video demonstram prototipul pentru bordul masinii, sistemul de iluminat si mecanismele pentru miscare.
查看全文
Am constuit masina la care am atasat frontal camera video, sistemul de ghidare a ledurilor in functie de trafic si directia de mers, plus un controller folosit la pornirea masinii, ledurilor si dirijare. Controlul directiei de mers si al orientarii farurilor se face cu ajutorul unor servo motoare. Placuta de dezvolate este alimentata de la o baterie de 5V.
查看全文