Linux Embedded Challenge Knowledge Base

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Linux Embedded Challenge Knowledge Base

Discussions

Sort by:
Am prezentat in video-ul atasat planul proiectului in linii mari,conexiunea intre udoo si computer, udoo si camera video, conexiunea la wifi si utilizarea VNC-ului.
View full article
Am uploadat un scurt demo ce cuprinde o descrierea a: - algoritmului folosit. - modul de functionare.
View full article
Pornirea fiecarui motor, dupa ce senzorul de lumina detecteaza "punerea paharului". FIecare motor este controlat cu ajutorul unui releu.
View full article
In acest video,se poate observa cum prin intermediul placutei se acceseaza camera de la telefon.Pe urma se captureaza imaginea cu barcode-ul si se poate observa cum a scanat cu succes codul EAN din care se poate extrage si ISBN-ul.
View full article
Aveti atasat aici linkul cu pozele ce indeplinesc cerintele primului Milestone si anume: - senzorul de distanta Sharp 2Y0A21 IR sensor - mecanismul de montare pe furca Aici am incercat mai multe medote insa am cazut de comun acord ca este mai simplu ca senzorul sa fie lipit cu banda dubla izolanta/silicon deoarece este mai usor de indepartat. - mecanismul de montare a placii UDOO/ baterie pe ghidon In cazul acesta am incarcat sa creeam o carcasa de dimensiuni cat mai reduse care sa mentina placa UDOO in singuranta respectiv un locas pentru bateria ce va alimenta placa. -bateria pentru placa UDOO Deoarece proiectul are la baza doar senzorul cu IR si placa UDOO am ajuns la concluzia ca este suficient sa folosim doar o baterie de 9v. Imi pare rau ca am uploadat video-ul asa tarziu dar in ziua in care am primit emailul cu datele referitoare la publicarea acestor "dovezi" eram plecat din localitate si nu am avut acces la proiect pentru al filma, insa am incarcat cu cateva zile inainte de terminarea primului milestone cateva imagini ce atesta terminarea primului milestone pe contul de BitBucket..
View full article
In video sunt descrise gesturile corespunzatoare fiecarei actiuni a mouse-ului: mouse movement, left click, right click, normal scroll, fast scroll. PS: Manusa va fi schimbata cu alta mai noua. Videoul a fost inregistrat cu webcamul.
View full article
Am pus initial 2 senzori de miscare cu leduri care se aprind cand detecteaza miscarea ,dupa ce am compilat codul doar unul din senzori a mers ,detecta miscare ,avea o latenta de 8 secunde, timp in care ledul se aprindea intermitent , dupa care se stingea atunci cand nu detecta miscare . din pacate am intampinat o problema dupa ce am facut aceasta prima proba si nu am mai putut uploada cod pe placuta .  urmeaza sa mai adaugam 3 senzori unul de miscare unul ultrasonic si unul de lumina . 
View full article
We implemented an application in c that helps us control the car. We are sending data between cores using serial transmision. We also started to implement a part of the bonus (change direction to avoid obstacles). The source code will be available on git.
View full article
In acest video demonstram prototipul pentru bordul masinii, sistemul de iluminat si mecanismele pentru miscare.
View full article
Am constuit masina la care am atasat frontal camera video, sistemul de ghidare a ledurilor in functie de trafic si directia de mers, plus un controller folosit la pornirea masinii, ledurilor si dirijare. Controlul directiei de mers si al orientarii farurilor se face cu ajutorul unor servo motoare. Placuta de dezvolate este alimentata de la o baterie de 5V.
View full article
In acest clip video va prezentam posibila schema a apartamentului , acesata schema poate suferii modificari in functie de evolutia proiectului.
View full article
Stocarea retetelor de bauturi care contin ingredientele si timpul de functionare a pompei pentru fiecare ingredient. Programul permite momentan doar alegerea unei bauturi din lista.
View full article
We show in the video how we managed to connect the circuit, how we made the pwm for different speeds and a little demo with the movement of the car.
View full article
In acest video descriem suportul fizic construit pentru proiect.
View full article