LPCXpresso54608--OM13092--01

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

LPCXpresso54608--OM13092--01

9,007 Views
okcn
Contributor III

春节前三天,收到NXP发来的LPCXpresso54608--OM13092,十分感谢,这简直是春节最好的礼物!

这是基于NXP最新的LPC54608设计的最新评估板,今天就开始先熟悉它。

LPCXpresso54608开发板主要特性:

  • 272x480彩色LCD电容触摸屏
  • 板载高速USB,Link2调试探头(带CMSIS-DAP以及SEGGER J-Link协议选项)
  • 支持外接调试探头
  • 3个用户LED,以及复位、3中ISP以及用户按钮等
  • 多个扩展选项,包括Arduino UNO、PMod、LPCXpresso V3标准接口。
  • 内建LPC546xx MCU功耗测量
  • 128Mb Quad-SPI Flash (Micron MT25QL128)
  • 8MB SDRAM (Micron MT48LC8M16A2B4)  ???????????
  • Knowles SPH0641LM4H数字麦克风
  • 全尺寸SD/MMC卡槽
  • NXP MMA8652FCR1加速计
  • 立体声音频编解码,带信号输入输出
  • 高速和全速USB口,带micro A/B接头,支持Host和Device模式
  • 10/100Mbps以太网 (RJ45接头)

功能很齐全,有跳线方便选用各种不同功能。

资料:

评估板手册-lpc546xxUM11035.pdf, 只是至今LPC646系列芯片的说明书仍未上线。板子的电路设计文件也未见。

Keil uvision 需要 5.22版,下载安装软件数据包Keil.LPC5400_DFP.2.1.0.pack(低版本在安装时无法支持LPC546XX

芯片 )。

按NXP计划,新的开发环境MCUXpresso将在2017-03发布,期待中....

在次之前可下载相应的SDK(如下连接,需要登录,选择配置后下载,只是可能下载速度很慢),

其他资料:

MCUXpresso SDK|NXP 

Generating a downloadable MCUXpresso SDK v.2 package 

https://mcuxpresso.nxp.com/en/configuration-settings 

在线配置SDK,用于生成针对特定芯片、特定评估版的定制软件包,方便学习使用。

0101.png

成功!即可下载:

0102.png

首次使用:

接通usb当电源,可顺利看到TouchGFX的惊艳画面出现在电容触摸屏上。

打Keil uVision,很遗憾,CMSIS-DAP调试器无法发现!!!,反复多次使用LPCScrypt烧写CMSIS-DAP和jLink,结果发现烧写报告成功,可CMSIS-DAP调试器总是失败,好在jLink可用。

Jlink成功!!

0103.png

0104.png

CMSIS-DAP烧写成功!!

0105.png

但是,在keil uVision中失败,无法发现!!!

0107.png

例程:

下载Keil.LPC5400_DFP.2.1.0.pack和SDK_2.0_LPCXpresso54608中,均有例程,可用于试验。

LPC54000_DFP\2.1.0\Boards\NXP\LPCXpresso54608\RTX_Blinky和SDK_2.0_LPCXpresso54608\boards\lpcxpresso54608\demo_apps\touch_cursor\mdk

顺利运行!

我在keil中为使用flash, 而是使用RAM配置下载运行程序,可大幅提高下载速度,方便调试,同常有充足RAM时可这样选择,利于调试!  下图展示如何使用0x4000000的RAM当然ROM用:

0108.png

下图是SDK_2.0_LPCXpresso54608\boards\lpcxpresso54608\demo_apps\touch_cursor\mdk运行结果:

0109.png

 

OK !  开始新的一年吧!

Happy new year ! 

Happy  the Spring Festival, Chinese New Year, Lunar New Year   !

Labels (4)
3 Replies

7,798 Views
joezhou-mcu
Contributor III

谢谢分享。赞一个!

7,799 Views
okcn
Contributor III

终于解决了烧写DAP后不被识别的问题, 原因是虚拟串口驱动需要更新!!

Removing the obsolete 1.0.0.0 LPC-LinkII UCOM driver

在设备管理器,选中 LPC-LinkII UCom Port, 打开其 属性,显示其版本号是1.0.0.0, 2014/3/12 在那里 卸载 其驱动



然后,重启 LPCXpresso54806,  让系统在发现安装驱动,这时就是新驱动了 (新驱动来自 https://community.nxp.com/servlet/JiveServlet/download/11529-389044-630660-377765/lpc_driver_setup.e...)
如下: 这次设备和打印机那里会出现一个LPC-LINK2 CMSIS-DAP V5.173, 其下包含了8个子设备, 




它们也会在设备管理器显示,此时显示COM的版本号是2.0.0.0,  2014/11/21




一切ok!!

0 Kudos
Reply

7,798 Views
okcn
Contributor III

例子\SDK_2.0_LPCXpresso54608\boards\lpcxpresso54608\emwin_examples\touch_and_draw\mdk

0110.png

0 Kudos
Reply