LCD1788 使用 7“ TFT LCD 问题

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

LCD1788 使用 7“ TFT LCD 问题

1,338 Views
lpcware
NXP Employee
NXP Employee
Content originally posted in LPCWare by hujiafu on Fri Mar 18 04:35:07 CDT 2016
我的运行环境
LPC1788
CCLK@108MHz, PCLK@54MHz, EMCCLK@54MHz

当我使用 4.3寸 TFT LCD (480*272) 时,LCD_DCLK 为 6MHz, 此时一切正常, 屏正常显示
但当我使用 7寸 TFT LCD (800*480) 时,LCD_DCLK 为 36MHz(CCLK/3) , 此时再测量 LCD_DCLK 时,波形非常不好,基本上是三角波了,而且幅度很小大概从 1.8V - 2.8V 之间来回震荡。

大家帮忙看看,谢谢!
Labels (1)
0 Kudos
Reply
1 Reply

1,257 Views
lpcware
NXP Employee
NXP Employee
bump
0 Kudos
Reply