BOD im LPC4317 example

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

BOD im LPC4317 example

2,068件の閲覧回数
timokunze
Contributor I

Hallo liebe Community,

gibt es eine Beispielimplementierung für eine BOD im LPC4317?

Ich habe das Problem, dass mit meiner Implementierung der EVRT_IRQHandler

immer direkt kommt.

Des weiteren kann ich nicht über Chip_EVRT_ClrPendIntSrc(EVRT_SRC_BOD1);

das Statusregister zurücksetzten?

Vielen Dank für Ihre Auskuft.

Mit freundlichen Grüßen / Best regards

i.A. Timo Kunze

FPGA & Software | Identification & Measuring

Research & Development

SICK AG | Nimburger Str. 11 | 79276 Reute | Germany

Phone +49 7641 469-1568 | Fax +49 7641 469-1712 | [email protected]

| http://www.sick.de

SICK AG | Sitz: Waldkirch i. Br. | Handelsregister: Freiburg i. Br. HRB

280355

Vorstand: Dr. Robert Bauer (Vorsitzender) | Reinhard Bösl | Dr. Mats

Gökstorp | Dr. Martin Krämer | Markus Vatter

Aufsichtsrat: Gisela Sick (Ehrenvorsitzende) | Klaus M. Bukenberger

(Vorsitzender)

0 件の賞賛
返信
1 返信

1,615件の閲覧回数
soledad
NXP Employee
NXP Employee

Hi,

Thank you very much for contacting NXP community. Our support engineers are located worldwide, therefore to better support you, could you please rewrite your question in English? I apologize for the inconvenience this may cause to you.


Have a great day,
Sol

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 件の賞賛
返信