Apply LPC54608 for NPORT

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Apply LPC54608 for NPORT

1,247件の閲覧回数
xuxiaojie
Contributor I

        开发基于LPC54608的NPORT服务器,LPC54608有多达10个uart和2个CAN扩展口,非常适宜做工控类的数据采集服务器,将现场设备的232、485和CAN数据采集转换为网络信号,进行远距离传输给上位机进行数据处理显示和反馈控制。由于LPC54608资源丰富,还可以扩展出其他功能来满足用户的不同需求,例如LPC54608的显示和存储能力很强,可以在NPORT服务器上增加数据的本地存储、浏览、查询、报警等功能,总之LPC54608是一款非常适合工业现场应用的微处理器系统。

ラベル(1)
0 件の賞賛
返信
0 返答(返信)