哪里可以下载到LPC2194库文件

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

哪里可以下载到LPC2194库文件

1,862件の閲覧回数
969616062
Contributor I

为什么Keil与IAR的CMSIS中都没有LPC2194呢?去哪里可以下载到LPC2194的库文件,最好是示例工程文件

用这个芯片来做4路CAN通讯

开贴求助,不胜感激

ラベル(2)
0 件の賞賛
返信
1 返信

1,613件の閲覧回数
Hui_Ma
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi,

LPC2194产品状态是“不建议用到新产品设计中”。这款芯片的支持软硬件资源都相当有限。

如果客户仅考虑LPC2194提供4个CAN模块,但是相应的开发资源非常有限,最终成本并不能节省太多。

我建议客户可以选择ARM Cortex-M内核Kinetis/LPC产品作为替代。


Have a great day,
Mike

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 件の賞賛
返信