#中国用户论坛#申请评测LPC54608开发板

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

#中国用户论坛#申请评测LPC54608开发板

1,673件の閲覧回数
simonwang
Contributor I

    Hi,非常感谢NXP官方社区提供的申请LPC54608开发板活动第二季,感谢能有这样的申请机会,也恳请能够成功申请一款!。

   LPC54608微控制器M4和M0双核系统,M4用于数据处理,M0用于传感器采集,特别适合用于IOT物联网。公司现在正在发展物联网领域,我也应该要多熟悉一下这方面的技术。之前一直使用LPC17xx系列的处理器,一直没有机会接触NXP的双核架构,所以借这次机会了解一下LPC双核系列MCU的性能和特点,根据之前对DATASHEET的了解,LPC54608无论从处理速度还是外设资源都能够满足我们新产品的应用需求,所以很希望能够申请到一块,对该平台进行一次全面的评估。

     

    打算申请这款开发板主要评估以下几个方面:
    1、了解开发板的MCU性能以及开发板的硬件电路组成,原理。

    2、熟悉官方开发板的提供的资料,学习搭建MCU的开发环境、外设驱动、操作系统等,并尝试移植第三方的嵌入式操作系统;

    3、公司的产品对界面要求比较高,所以会详细了解开发板提供的显示界面库。并尝试运行一下Altia提供的界面库;

    4、这款开发板还支持Arduino接口,测试对Arduino支持的情况。

     

     谢谢!

ラベル(1)
0 件の賞賛
返信
0 返答(返信)