目前需要一款宽电压工作的单片机

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

目前需要一款宽电压工作的单片机

248 Views
liujun66
Contributor I

以前的老产品上的MCU的工作电压有3.3V和5V,为了兼容以后的产品故需要一款单片机工作在宽电压3.3~5V,需要最少两个串口,2路AD口 下载使用SWD ,RAM最小64KB  请问有哪些型号适合?

谢谢!

0 Kudos
Reply
1 Reply

230 Views
xiangjun_rong
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi,

我建议您考虑一下Kinetis KE系列。

https://www.nxp.com/products/processors-and-microcontrollers/arm-microcontrollers/general-purpose-mc...

 

KE系列是2.7V到5V电源电压兼容, 这个系列有ADC, Uart,用SWD来调试。KE1xZ和KE1xF可以满足64KB RAM。

SDK package:

https://mcuxpresso.nxp.com/en

 

 

谢谢

XiangJun Rong

 

0 Kudos
Reply