您好
我嘗試過 Chrome 以及 MS Edge,將瀏覽器改成英文後使用
似乎沒有彈出視窗出來
您好,
云实验室的语言设置中,也有中英文的切换选项。您可以尝试一下。
您好,谢谢您联系我们。
我们和cloud 云实验的SE确认了,请先将浏览器切换成英文,如果弹出了信息收集的窗口,把信息更新后,就可以使用云实验了。
麻烦您尝试后告诉我是否可以,谢谢。
期待您的回复。
您好,
您可以先尝试将浏览器切换至英文,如果弹出信息收集的窗口,将您的信息更新。更新完毕后就可以体验云实验室了。
Best regards,
yicheng
您好
這我也嘗試過了,不論切換成中英文都無法進入
Hello CHAN YU-PIN,
谢谢您的回复。
我们这边经过测试,我们是可以在实验云上正常book使用而且进去调试debug的。
SE也看了您的账户,请问你是客户是今天突然不能用了吗?还是之前就不能用呢 ?
因为我们没办法复现您出现的状况,建议您尝试换一台电脑,或者换一个新的账号试试 。
还有,我们看到您book了一个新的,您应该在2个小时是可以debug的,您再试试。
希望可以帮到您。
谢谢。
感謝您的回覆
我是近期才發現貴司的這個功能,想要嘗試使用
畫面上的所有預約都有預約成功,但是按 DEBUG 皆無法進入系統,僅跳一下等待圖示而已
敝司也有其他同仁使用也是相同的狀況。
而我使用自己的電腦也是一樣的情形,更嘗試過將瀏覽器更改為英文介面。
還是說需要用哪套瀏覽器或者附加元件呢?
Dear CHAN YU-PIN,
谢谢您的回复。
我们SE需要测试下您的账户,我邮件回复您了, 请通过邮件(不是在这里的论坛)烦请提供相关的信息。
谢谢您。
Dear CHAN YU-PIN,
我们SE在后台给您的信息补充了,现在SE用您的账户可以调试了 :
您再试一下,我们测试下来您的账户现在是可以调试的。
如果有问题,可以尝试再把浏览器的缓存清空一下,再登陆 。
测试的录屏也通过邮件发给你了,请确认并且尝试去调试。
谢谢。