按下"調試"後沒有反應

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

按下"調試"後沒有反應

600件の閲覧回数
YP_in_XING
Contributor II

您好

我在雲實驗室預定好要使用的開發板後,按下調試沒有反應。

請問是否有要先安裝甚麼外掛程式嗎?

目前使用Chrome與Microsoft Edge都是同樣情形

 

ラベル(1)
タグ(1)
0 件の賞賛
返信
9 返答(返信)

552件の閲覧回数
YP_in_XING
Contributor II

您好

我嘗試過 Chrome 以及 MS Edge,將瀏覽器改成英文後使用

似乎沒有彈出視窗出來

Screenshot 2024-08-05 150803.png

Screenshot 2024-08-05 150645.png

0 件の賞賛
返信

545件の閲覧回数
yicheng_shi
NXP Employee
NXP Employee

您好,

云实验室的语言设置中,也有中英文的切换选项。您可以尝试一下。

yicheng_shi_0-1722843655716.png

 

0 件の賞賛
返信

558件の閲覧回数
LinaHou
NXP TechSupport
NXP TechSupport

您好,谢谢您联系我们。

 

我们和cloud 云实验的SE确认了,请先将浏览器切换成英文,如果弹出了信息收集的窗口,把信息更新后,就可以使用云实验了。

 

麻烦您尝试后告诉我是否可以,谢谢。

 

期待您的回复。

 

0 件の賞賛
返信

565件の閲覧回数
yicheng_shi
NXP Employee
NXP Employee

您好,

您可以先尝试将浏览器切换至英文,如果弹出信息收集的窗口,将您的信息更新。更新完毕后就可以体验云实验室了。

 

Best regards,

yicheng

0 件の賞賛
返信

542件の閲覧回数
YP_in_XING
Contributor II

您好

這我也嘗試過了,不論切換成中英文都無法進入

0 件の賞賛
返信

524件の閲覧回数
LinaHou
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hello CHAN YU-PIN,

谢谢您的回复。

我们这边经过测试,我们是可以在实验云上正常book使用而且进去调试debug的。
  
SE也看了您的账户,请问你是客户是今天突然不能用了吗?还是之前就不能用呢 ?

因为我们没办法复现您出现的状况,建议您尝试换一台电脑,或者换一个新的账号试试 。

还有,我们看到您book了一个新的,您应该在2个小时是可以debug的,您再试试。

希望可以帮到您。

谢谢。

0 件の賞賛
返信

520件の閲覧回数
YP_in_XING
Contributor II

感謝您的回覆

 

我是近期才發現貴司的這個功能,想要嘗試使用

畫面上的所有預約都有預約成功,但是按 DEBUG 皆無法進入系統,僅跳一下等待圖示而已

敝司也有其他同仁使用也是相同的狀況。

而我使用自己的電腦也是一樣的情形,更嘗試過將瀏覽器更改為英文介面。Screenshot 2024-08-05 170119.png

 

還是說需要用哪套瀏覽器或者附加元件呢?

タグ(1)
0 件の賞賛
返信

515件の閲覧回数
LinaHou
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Dear CHAN YU-PIN,

谢谢您的回复。

我们SE需要测试下您的账户,我邮件回复您了, 请通过邮件(不是在这里的论坛)烦请提供相关的信息。

谢谢您。

0 件の賞賛
返信

495件の閲覧回数
LinaHou
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Dear CHAN YU-PIN,

我们SE在后台给您的信息补充了,现在SE用您的账户可以调试了 :

您再试一下,我们测试下来您的账户现在是可以调试的。

如果有问题,可以尝试再把浏览器的缓存清空一下,再登陆 。

测试的录屏也通过邮件发给你了,请确认并且尝试去调试。

谢谢。

0 件の賞賛
返信