将Gui-Guider项目导出,移植到开发板

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

将Gui-Guider项目导出,移植到开发板

ソリューションへジャンプ
9,006件の閲覧回数
bobbyzhang
Contributor I

hi,我想要在我的服务器上交叉编译我在Gui-Guider配置好的项目,我将custom、generated下面的代码都复制到我的服务器上然后配置好环境,但是在generated目录下widgets_init.c最后有一个lv_video_play接口,这个接口编译报错,提示undefined reference to `lv_video_play',请问Gui-Guider1.6.1以及更高版本用的lvgl的版本是哪个?

0 件の賞賛
返信
1 解決策
8,951件の閲覧回数
Alex_Wang
NXP Employee
NXP Employee

Hi, @bobbyzhang 

        您好,目前视频控件只在NXP提供的LVGL库中可以正常使用。LVGL库中并没有lv_vedio_play()。

Best regards, Alex

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
返信
3 返答(返信)
8,975件の閲覧回数
Alex_Wang
NXP Employee
NXP Employee

Hi, @bobbyzhang 

        GUI guider 1.6.1 lvgl 版本有两个可以选择,分别是v7.10.1和v8.3.5,我们最近也发布了最新版本的GUI guider 1.7.0版本,其lvgl版本位v7.10.1和v8.3.10。

Best regards, Alex

0 件の賞賛
返信
8,970件の閲覧回数
bobbyzhang
Contributor I

hi, @Alex_Wang  我使用的是Gui-Guider 1.6.1的版本,我在我的服务器上也配置了lvgl v8.3.5的版本,但是当我将我用Gui-Guider搭建好的项目中的custom和generated移植并交叉编译的时候报错。具体报错内容可以看我的附件截图。说真的,我并没有在lvgl里面查询到报错的那个接口。

0 件の賞賛
返信
8,952件の閲覧回数
Alex_Wang
NXP Employee
NXP Employee

Hi, @bobbyzhang 

        您好,目前视频控件只在NXP提供的LVGL库中可以正常使用。LVGL库中并没有lv_vedio_play()。

Best regards, Alex

0 件の賞賛
返信