Codewarr 10.2 Error :Content is not allowed in prolog org.eclipse.ui.WorkbenchExpcetion

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Codewarr 10.2 Error :Content is not allowed in prolog org.eclipse.ui.WorkbenchExpcetion

7,813 Views
DaveWen
Contributor I

系统:windows 7 64bit 旗舰,默认系统语言 英语,使用言语:简体中文

故障:
新装了CW10.2之后,不管是新建还是导入,Codewarr 10.2 都提示错误 :Content is not allowed in prolog org.eclipse.ui.WorkbenchExpcetion
表现:编译时CW10.2 不能正常指出程序中的错误,所有错误均只提示mingw32-make: *** [Sources/main_c.obj] Error 之类的信息

content is not allowed in prolog.jpg

尝试:
重装CW 10.2 不能解决,重装系统后再重装CW10.2 不能解决,格式化系统到出厂设置后,仍不能解决
网络提供的办法:项目目录下ReferencedRSESystems文件中,<APSC_Memento>之前多出个"~"符号,删除即可。经尝试,该方法不可行。

解决:
1。关闭CW10.2
2。打开系统区域和语言设置,在“格式”标签下选择:英语(美国);在位置标签下,设置:美国;在管理标签下,复制这些设置
3。重新打开CW10.2 问题解决

看来CW10.2 在语言设置方面还有问题,希望Freescale官方能修正这个Bug
另外,在安装CW10.2 到最后快结束的时候,会提示找不到 C:\Freescale\CW MCU v10.2\eclipse\plugins\com.freescale.morpho.core_7.0.0.106089-201110132018\xpcom\bin\components\*.dat   不知为何故

Labels (1)
Tags (1)
3 Replies

4,555 Views
feihan
Contributor I

已解决问题,多谢各位了

0 Kudos
Reply

4,555 Views
Lyco
Contributor I
我也碰到一模一样的问题,琢磨了很长时间,现把解决的方法与大家分享。 由于Codewarrior 10.2对中文支持有bug,故采用英文版而不用改动计算机的语言和位置等格式可以直接编译调试。 把Codewarrior 10.2发送到桌面快捷方式,然后右击属性,在"c:\freescale\........\*.exe”后面添加:空格-nl空格en,在win7中文 环境中运行英文版。

4,555 Views
Sendzimir
Contributor I

已通过楼上所提供的方法成功该英文版,之前没有加空格。

0 Kudos
Reply