DSP56F805:Failed to erase flash

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

DSP56F805:Failed to erase flash

7,859件の閲覧回数
summervibe
Contributor II

Hi,

I have a device which uses 2 DSP56F805. Recently I can't load program onto one DSP. When I debug. Codewarrior mentions: CCSProtocolPlugin: Failed to erase flash. I don't know why and I don't know if my DSP has a damage. Has anyone ever met this problem? How can I check my DSP?

Thank you so much!

 Bo Liu

大家好,

我有一台焊接电源使用了两块DSP56F805,扩展板是实验室自己设计的。最近一块DSP无法考入程序了,我使用的codewarrior,考程序的时候会提示: CCSProtocolPlugin: Failed to erase flash. 我不知道问题出在哪了,有人遇到过这个问题吗?这是不是DSP烧损了?有没有人知道应该如何检测我的DSP是否损坏呢?

万分感谢!

Bo Liu

ラベル(1)
5 返答(返信)

7,555件の閲覧回数
xiangjun_rong
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi,

这种情况我也遇到过, 它说明usbtap可以和DSP56F805通讯, 但不能够烧写flash, 是flash坏了,换一片新的DSP56F805试一试。

BR

Xiangjun Rong

7,555件の閲覧回数
summervibe
Contributor II

您好!您是遇到一样的报错提示了吗?我用的不是usb,我用的是串口,这个提示是不是说明我的通讯也没有问题呢?

谢谢!

Bo Liu

dsp接口.jpg

dsp板通讯

电脑接口.jpg

电脑通讯

转换口.jpg

转接口

0 件の賞賛
返信

7,555件の閲覧回数
xiangjun_rong
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi, Liu,

我知道你用的是Parallel Command Converter, 而不是USBTAP, 此错误信息和用的Device没有关系,而和芯片的flash 有关。 你还是换一个片子试试。

BR

xiangjun Rong

7,555件の閲覧回数
summervibe
Contributor II

Hi, Rong,

您好!不好意思再次打扰,我更换了片子之后还是无法传输程序,CodeWarrior提示:Unkown Protocol Error.请问您了解这一情况吗?之前无法传输程序的时候,也出现过这个提示,但更多时候提示的还是:Failed to erase Flash。所以当时提问的时候,我注明的无法擦除flash。现在更换片子之后还是出现Unknown Protocol Error,不知道该从何入手。

谢谢!

Bo Liu

0 件の賞賛
返信

7,555件の閲覧回数
summervibe
Contributor II

非常感谢!

0 件の賞賛
返信