MASK MC9S08AW60 CPUE

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

MASK MC9S08AW60 CPUE

922 Views
deshayesjacques
Contributor I

We use MC9S08AW60 CPUE, with 2 suppliers: DIGIKEY and FARNELL. The DIGIKEY μCs have a MASK 5M75B reference, they are programmed (codewarrior and Multilink) and work properly. On other cards we have μC from FARNEL whose MASK reference is CN20A. These are programmed correctly (codewarrior and Multilink say OK program), but they do not work. Have you manufactured μC with a reference MASK CN20A, if so what differences with 5M75B? If not then they are copies?
Thank you for the answer. Sorry for my english language.

Mr DESHAYES
Sce VEGAELEC

Nous utilisons des µC MC9S08AW60 CPUE, avec 2 fournisseurs : DIGIKEY et FARNELL. Les µC de chez DIGIKEY ont une référence de MASK 5M75B, ils se programment (codewarrior et Multilink) et fonctionnent correctement. Sur d'autres cartes nous avons des µC venant de chez FARNEL dont la référence de MASK est CN20A. Ces derniers se programment correctement (codewarrior et Multilink disent OK programme) , mais ils ne fonctionnent pas. Avez-vous fabriqué des µC avec un MASK de référence CN20A, si oui quelles différences avec 5M75B ? Si non alors ce sont des copies ?
Merci pour la réponse. Désolé pour mon language anglais.

Mr DESHAYES
Sce VEGAELEC

0 Kudos
Reply
0 Replies