imx6ul使用 spi驱动RGB屏幕LCD

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

imx6ul使用 spi驱动RGB屏幕LCD

6,297 次查看
yukunhao
Contributor I

hi all,

我现在使用i.mx6ul的RGB接口来驱动3.5inch的LCD(320x480),通过spi初始化。所用系统为Linux3.14.18..PIN配置和LCD资料见附件。

我是新手,不太了解以下相关方面的知识:

1. 在设备树文件中如何修改

2. 驱动如何修改,需要添加哪些文件

如果有相关的例程参考,可否提供下链接,谢谢各位

Original Attachment has been moved to: mxc_lcdif.c.zip

Original Attachment has been moved to: imx6ul.dtsi.zip

Original Attachment has been moved to: imx6ul-14x14-evk.dts.zip

Original Attachment has been moved to: mxc_lcdif.c.zip

标签 (1)
标记 (4)
0 项奖励
回复
1 回复

4,586 次查看
rosin_ls
Contributor I

您好,我也是第一次调屏,跟您用了一样的设备、内核,也遇到了跟您当初同样的问题,方便分享一下您当初是怎么解决这个问题的么?

0 项奖励
回复