1:目前公司有个老的板子,内核是用的i.mx63.14.28的内核,现在有个应用程序想交叉编译再这个内核上运行。
2:要重新搭环境,目前不知道要哪些东西
还请多多指教,新人
你好
1:3.14.38的BSP,怎么找不到,现在想下载下来,
2:因为现在有个板子比较老,内核是3.14.38,但是现在需要在这个板上运行一个程序,所以想结合这个BSP进行交叉编译下
还请多多指教
1:自己设计的板子,i.mx6q6,
2:跑linux
现在是想在3.14.38的内核上跑一个应用程序,作为新人,现在想搭建交叉编译环境,目前使用的是UBUNTU18,应用程序保护OPENCV2的库。后面该怎么下手,交叉编译?还请大神多多指教